This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404运行正常时出现问题

Guru**** 2815325 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256404, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988288/ucc256404-i-have-a-problem-with-the-ucc256404-running-properly

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC25640UCC28180UCC256402

我们采用了设计的 UCC25640、我正在测试第一块电路板、我遇到了问题、现在只有2天时间来决定回到旧设计:(

我不清楚如何设置 LL/SS 以实现最佳运行。  我觉得我的变压器和谐振电感器的电感有点低、因此我要尝试使其正常工作。  有许多旋钮需要转动并尝试简化。  例如、我能否在 BW 接地端放置一个电阻器以设置运行模式?  我对如何决定哪一种模式仍然不清楚。

此外、我还想知道谐振电感器的位置。  将 LR 放置在开关晶体管和变压器之间、或者放置在变压器和谐振电容器 Cr (一个连接到 V+和变压器、另一个连接到变压器接地)之间、这是否重要?  这是一个串联电路、所以我不会这么认为-但我想知道我是否缺少了一些东西。

谢谢、

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您可以参阅以下链接中的应用手册,其中介绍了如何设计 LL/SS 引脚。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua966

    Adamlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam 的快速响应!  好的、我开始使它运行。  在功率为30W 时、流经 LR (40uH)电感器的电流看起来几乎是三角形。  在145瓦时、电流波形的振幅大致相同、但更具正弦波形、但每个其他周期的振幅都略低。  较大的周期看起来在下一个开关周期中会停止、但随后的较低振幅周期在开关状态的顶部和底部都有一个凸点。  这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它应该在 LLC 和 SRC 的边界运行。

    您可以参阅应用手册第5页、该页在每个模式条件下都有谐振电流。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup263/slup263.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会出现更高的负载、这是一个问题吗?  在这种情况下、允许更高开关速度的模式或选项5是否有帮助?   

    软启动电容是由内部电流源还是由连接到 RVCC 的电阻充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更高的负载将在 LLC 下运行,这不是问题。

    开关频率由谐振回路和负载控制。

    这两个电容器都将为软启动电容器充电,内部电流源的影响应大于 RVcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  这对我来说很有意义。

    现在、很多这种情况都是合理的-但我仍然在设置 LL/SS。  电子表格要求输入 VBMTH 阈值、但我不确定如何选择该阈值。  然后、它会询问我需要的 VSSinit 值、再说一次、我不确定如何设置该值。  我是否将 VBMTH 设置为3.5V 以下?  这是否允许更长的软启动时间或设置发生突发模式的最小负载位置?  我已经看到一条注释、建议将实验电源连接到该电源并按这种方式进行设置、但我是否会开始这样做、以便引脚上的电压为3.5V、然后再降低电压?  我是否要将 VSSinit 设置为低电平以更高频率开始?  模式或选项5是否将其设置为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBMTH 表示突发模式阈值,较高的电压意味着较高的负载到关闭突发模式,您可以将1V 设置为起始点。

    为软启动初始偏移设置的 Vssinit 值,较低的电压意味着软启动开始时的开关频率更高。 ,您可以将0.2V 设置为起点。 如果您将 BW 设置为选项5、则意味着您不会在软启动时添加偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢-这是一个巨大的帮助!

    SS 上是否有可使用的最大电容值?  当我们遇到如此大的问题时、我们实际上在那里放置了一个2 μ F、并且无法使其退出突发模式。

    是否需要您审查我们的原理图?  我们将 UCC28180用于升压、它的运行非常出色!

    现在、由于我们遇到的问题、BW 的电阻器与辅助绕组断开连接。  我们只是在 BW 接地端放置一个单个电阻器、以设置选项6的阻抗。  但我想尝试针对更高频率的选项5。  除了过压保护之外、我们是否还有任何缺失、辅助绕组上没有电阻分压器?  我们计划将其放回原来的位置、但却试图简化事情。

    我正处于紧张状态、需要在明天尽可能多的时间里解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软启动电容限制为小于0.47uF。

    您可以参阅数据表第6页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方案5在启动时为我们提供了最快的频率、因此我们将继续使用它。  我对 BW 有疑问。 现在、我们仅使用接地电阻器来设置选项。  我们将其从辅助绕组的分压器中移除、以简化操作。  除了 OV 感应之外、我们是否仅使用接地电阻器而缺少任何其他功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    很抱歉,您可以在软启动期间使用具有最高开关频率的选项5,其副作用是在 HS 引脚上很难实现高 dv/dt,其最高 dv/dt 额定值为50V/ns。

    如果您不需要 OVP 功能,则只需使用接地电阻即可设置选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢!

    我担心没有合适的谐振电感器和变压器电感值。  我的功率标称值为100至200瓦、但我的瞬态功率确实为450瓦、最长为5秒(可能为500瓦)。  在电子表格中、我是否将这个450瓦作为我的最大功率  在下半部分中、它为我提供了一个 OCP 所需百分比的选项、并将其设置为默认值130%。  如果我尝试将 OCP 设置得更高、我是否会面临在安全频率工作范围之外运行的风险?  那么、这是否会让我回到将最大功率设置为450瓦?  如果我这么做、那么我是否在标称功率下运行得不那么理想?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    如果峰值功率在5秒内高达500W,则需要设计具有500W 额定功率的谐振回路。

    OCP 阈值可以降低,但仍需要高于峰值额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    好的,谢谢!

    我对 BLK 引脚和要开启的阈值有疑问。  我遇到了不打开它的问题、直到它尝试了几次、然后最终突然出现。  我认为大容量电容器会下降并将其关闭、因此需要几次才能将大容量电容器拉低得太多。  我发现、将其设置为大约100V 可以使其立即启动、但它在升压之前启动。  我认为升压无法跟上 LLC 级所需的功率、因此反应太慢。  我想知道、如果我把它设置得更低一点、升压器仍在尝试加电-例如300V、如果可以的话。  您以前是否看过这种情况、这是解决它的方法、还是有更好的方法。  软启动似乎不够好、尤其是在电容大小限制下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    对于 BLK 设置。 UCC256404固定为打开1V 并关闭0.9V,如果您想获得更高的打开阈值,您可以更改电阻分压器,将打开阈值提高至300V。

    如果您希望在打开/关闭阈值之间获得更大的间隙,则需要更改为 UCC256402,它的打开3V 和关闭2.2V。