This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050的 SOC 和 FCC 不准确

Guru**** 2551420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989203/bq4050-the-soc-and-fcc-of-bq4050-are-not-accurate

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQ40Z50

 您好!

我对 BQ4050的应用还有一些问题。 电池为 LiFePO4。

1 μ s 当我、时、SOC 和 FCC 始终不准确。 设置 EDV_CMP=1时、SOC 可从100%降低到0%、但 FCC 缺少100mAh 以上的电量。 当 EDV_CMP=0时、FCC 正常、但 SOC 只能放电至2%左右、不能放电0%。 平滑启动没有效果。

2、我有 GPCCEDV、但我没有找到 SOC 和 EDV0/1/2或 SOC 和 FD 之间的关系。 它尚未达到 FDSETV/CUV/EDV0、SOC 已达到0%。 如何设置 EDV0/1/2的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享提交给 GPCCEDV 工具的数据和返回的数据?

    此外、如果您有任何日志显示此行为、它将帮助我们更快地调试任何问题。 一个常见的错误是测试期间未设置 Gauge _EN、因此算法未运行。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BQ40Z50具有 Gauge _EN 设置。 BQ4050的哪个标志表示监测计_EN。
    附件是 GG 文件和日志文件、EDV_CMP=0且 EDV_CMP=1.e2e.ti.com/.../EDV_5F00_CMP_3D00_0.loge2e.ti.com/.../EDV_5F00_CMP_3D00_1.loge2e.ti.com/.../CMP0.csve2e.ti.com/.../CMP1.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是 GPCCEDV 数据。

    e2e.ti.com/.../6114.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京明

    GPC 结果文件系数用于告诉电量监测计剩余电量为7%的电压点在哪里。 该阈值将根据温度和放电率变化。 根据您的 GPC 结果、当电压达到8400mV 时、电量监测计将剩余7%的电量。 这似乎太低。

    我建议您在数据收集后将 GPC 数据重新收集到 T、以查看是否可以找到一些电池参数。 结果您已经出现了一些高错误、这通常表示收集的所有数据文件之间不匹配。  

    您的 FCC 看起来也太低了。 它在日志文件中按它可以更改的最大值进行更新。  

    器件似乎按预期工作。 这意味着您将在正确的时间获得正确的更新。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何获得与7%对应的8400mv 值?

    GPCreport 描述偏差<5或3。 我认为偏差不是很大?


    我测试的另一组电池具有相同的 SOC 和 FCC 问题。 附件是 GPCReport。 请检查它是否可用。

    e2e.ti.com/.../1781.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京明

    在日志文件中、您将找到一个名为[CEDVTHr]的参数、该参数将让您知道监测计正在寻找的下一个关键 EDV 电压。 在日志中,该值为8400,正在释放。 您可以看到 SOC 保持7%、直到电压低于8400的延迟时间。  

    在室温高时、GPC 中的误差为4.8%。 这超出了最大误差3%。 这似乎是 EDV 值较低的根本原因。 您的高速率 DSG 可能过高、无法实现良好匹配。  我建议使用最大系统 DSG 速率的80%来查看它是否能产生更好的结果。  

    谢谢、

    Eric Vos