This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:运输模式中断

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ34Z100, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989359/bq78pl116-ship-mode-interruption

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ34Z100

您好,  

在我们的系统中、我们观察到一个案例、其中电池被发送为运输模式命令、并且 SMBus 低电平2到4秒的进入条件不能满足、我们将在2秒内立即重新开启系统、并且 SMBus 线路变为高电平 ,中断电池组的运输模式进入。 在这种情况下,下一次发送运输模式命令时,即使满足2  至4秒 SMBus 低电平的进入条件,电池也不会进入运输模式。 以下是问题的 CRO 捕获信息、以便更清楚地了解。这种情况发生的原因是否有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AV、

    我建议发出 RESET 命令、该命令应清除之前的运输模式命令。  

    该器件是一款非常旧的器件、不建议用于新设计。 建议根据电池节数切换到 bq40z50或 bq34z100。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、感谢您的回复、

    但要使用什么复位命令? 我们看不到 bq40z50中的器件复位命令,我们只能看到保险丝复位。这是否起作用? 或者需要重新学习/初始化。

    是否需要上述行为?

    我们  的系统使用  BQ78pl116已在现场运行了几年,因此无法切换到不同的 IC。

    谢谢、

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AV、

    我引用了 Initialize 命令。  

    遗憾的是、由于该器件和工具集的使用时间较长、我们对该产品的支持非常有限、无法执行高级调试。  

    谢谢、

    Eric Vos