This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:Sch 审核

Guru**** 2601885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989252/lm2587-sch-review

器件型号:LM2587

大家好 、

电源输入电压为6~7V、输入电流约为0.9A、输出电压为12V。 当前选择的钽电容器 C4和 C5为220uF/16V、电感为100uH。  目前、客户发现电容器和电感非常热。

您能否帮助确认 SCH 中是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:  

    很抱歉耽误你的时间。  

    您的电感器饱和电流为0.7A。 电感器的电流超过其饱和电流。 请选择饱和电流高于 IC 电流限制的电感器。

    LVS5040-101M-N11

    谢谢!

    Richard