This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:TLC59283:齐纳二极管的目标是什么?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989939/tlc59283-tlc59283-what-is-the-aim-of-zener

器件型号:TLC59283

你好

我将使用 TLC59283设计一些带 LED 的前面板。

我查看了数据表、并将应用数据表第一页中给出的原理图、使用3排 LED 控制多达24个 LED;(8x3)

因此、行选择将通过逆变器和 CanalP MOS 通过称为"COMSEn"的信号来完成。

这对我来说是可以的、但添加电阻和齐纳二极管的目的是什么? 它的价值应该是什么?

我在数据表中找到了有关这一点的任何注释。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家正在出差、请等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐纳二极管和电阻旨在消除重影问题。 如果只有3条线、您无需担心重影。 因此、您的方案中不需要二极管和电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系