Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28056, UCC28704, UCC28630, UCC29002, UCC28951
尊敬的专家:
我正在设计多输出坚固型电源。 此电源的总额定功率将为4.5KW 峰值。 我正在探索从头开始构建解决方案的 TI 解决方案、并在以下器件型号中进行了探讨。
用于24VDC - 10A 交流/直流转换器的 UCC28600TDRQ1
用于100V 直流、2A 的 UCC28097A 直流/直流转换器
我的单输出总输出要求是100V 峰值30A。
我的问题:
我是否应该在总共15条并联线路中使用器件1和2组合(200W、考虑整体效率和功率损耗)?
我是否应该并联所有15个直流输出并实现最终输出100V 直流30A?
非常感谢您的意见/建议/更改。 请随时更正我的问题并更改拓扑、以获得更经济、更具尺寸效益的解决方案。
谢谢
BR