This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:升压转换器

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H-Q1, LM5156, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988071/lm51561h-q1-boost-converter

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156LM51561

大家好、

我想 使用 LM51561H-Q1开发升压转换器。

输入电压为24V,输出电压高达150V @5A。

这些规格是否与 IC 兼容? 在数据表中、我读取 了高达65V 的宽输入电压。 TI 工作台上的输出电压高达150V。  你可以给我什么建议? 如果这些规格不符合 IC 要求、您可以告诉我 正确的 IC 吗?

非常感谢

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    感谢您的提问。 对于此应用、您可以使用 LM5156、但由于输出功率非常高、我建议使用与此参考设计中的双相方法类似的方法: www.ti.com/.../PMP40679

    请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  

    我自己纠正、在绝对最大额定值下、输出电压为300V。

    我还有其他问题吗?

    如何禁用 断续模式过载保护? 因为我购买了 LM51561、所以它具有这种可选功能。

    您可以向我推荐此应用中的其他 IC 吗?

    谢谢大家、此致

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    您无法从 LM51561禁用断续模式。 唯一不具有此功能的方法是使用 LM5156。  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。

    谢谢、

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有另一个问题、如何使用 synch/UVLO 引脚将 开关频率与 外部时钟同步? 不清楚-。

    请帮帮我。

    谢谢你

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!  

    要查看有关如何使用此功能的一些示例以及更多信息,请查看第17页开始的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm51561h-q1.pdf?ts=1617697903534&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM51561H-Q1%253FkeyMatch%253DLM51561H-Q1%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN)。 如果您有其他问题、请随时联系我们。  

    此致、

    Elisabetta