This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 TPS62867EVM-121用户指南

Guru**** 2392285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867EVM-121, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986899/need-tps62867evm-121-user-guide

主题中讨论的其他器件:TPS62867EVM-121TPS62867

您好、先生、

我们可以获得用户指南吗? 因为客户已经有 EVM 板。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我将通过私人邮件解决您的请求。

    您是否可以接受友谊请求?

    谢谢、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我n´t 能够通过私人消息与您联系。

    您是否可以接受友谊请求?

    TPS62867EVM-121用户指南将在几周内发布。

    在 TI.com 上联机后、我可以再次对您执行 ping 操作。

    请告诉我!

    谢谢、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我没有听到您的反馈。 只要您尚未接受我向您发送的友谊请求、我就无法向您发送 TPS62867EVM 用户指南。

    由于不活动、我将关闭此线程、并在 TPS62867发布后向您执行 ping 操作。

    如果要重新打开该主题、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    非常抱歉~ 我该怎么做才能接受友谊请求? 通过电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

     在屏幕左上角的闪电图标上、您应该会看到我的请求。

    请告诉我这是否有帮助。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我们通过私人消息对此进行了阐述。

    然后、我将关闭这里的这个线程。

    如果您有任何其他问题或想要重新打开主题帖、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian