This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122和 LM5121之间有何差异?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5121, TPS43061, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989730/lm5122-what-is-the-difference-between-lm5122-and-lm5121

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5121TPS43061TPS43060

您好、TI 专家、

我的客户考虑 TI 产品的升压控制器。

首先、他们考虑 LM5122和 LM5121、但我不知道两者之间的区别。

- LM5121:在轻负载时具有良好的效率,并具有可调节的电流限制。

-LM5122:相位交错。

这两个器件之间还有什么区别?

2.比较这2个器件和 TPS43601、TPS43601的优点是什么?

与 LM5122和 LM5121相比、TPS43601价格便宜的原因是什么? (差不多半价)

4.您能推荐适合我们情况的最佳 IC 吗?

 -输入:24V 直流,输出:30V 直流

 -电流:最大10A

 其他:需要过压和短路保护

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您关注 LM5121/LM5122。

    LM5121提供隔离开关控制、可提供浪涌电流限制和更强的保护、而 LM5122提供内部相移、可轻松实现多相交错。

    我不是 TPS43601的专家、但在数据表中可以看到、它是一个降压转换器、而不是像 LM5121/LM5122这样的升压控制器。 因此、我要说它们是完全不同的。

    3、就像2中所说的那样,我认为它们是不可比的。

    4.如果客户不需要隔离开关功能、我建议使用 LM5122。

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。

    我意识到 LM5121和 LM5122之间的差异、感谢您的解释。

    我还意识到我向您写入了错误的器件型号、即 TPS43061、而不是 TPS43601。

    您能为我解释这3个器件之间的区别吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    有关 TPS4306x 和 LM5121/LM5122 (称为 LM512x)之间的详细比较、您需要访问它们的数据表、因为它们是不同的核心器件。 在这里、我可以突出一些主要差异。

    • LM512x 具有比 TPS4306x 更高的输入/输出电压范围。
    • TPS4306x 具有比 LM512x 更低的工作电流和关断电流。
    • TPS43061具有针对 NexFET 的优化栅极驱动器。
    • TPS4306x 具有电源正常指示器。
    • TPS43061集成了自举二极管、而 TPS43060和 LM512x 没有。
    • LM512x 可在 FPWM 和二极管仿真模式之间进行选择、而 TPS4306x 在二极管仿真模式下运行。
    • LM512x 具有断续模式保护。
    • LM5121x 具有上述隔离开关或多相功能。
    • TPS4306x 具有更小的封装尺寸。

    谢谢、

    银城