This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:电池电压为0V 时出现电源问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988327/bq25890h-power-issue-when-battery-is-0v

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件:BQ24196

我们以前使用过 BQ24196、没有任何问题、但是当电池为0V 时、系统将不会通电。  输出或电池充电时无电源。

断开电池并重新连接、它工作正常。

问题是什么 ?

这是我们的电路、电池连接到 BAT1、而 VATSW 是电路其余部分的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VSYS 未上电时、您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。