This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:STAT 引脚上的 LED 指示灯闪烁不稳定

Guru**** 2513365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983811/bq24297-led-on-stat-pin-flashes-erratically

器件型号:BQ24297

我们有一个 LTST-C191KGKT LED 和一个连接到 BQ24297 STAT 输出的330欧姆电阻器。 当电池几乎充满时、LED 指示灯会不定期闪烁一段时间、直到电池完全充满。 由于这是面向客户的 LED、我们希望 LED 不会出现这种不稳定的输出。 芯片中是否有我们可以更改的内容、或者可能对 STAT 输出进行滤波以消除短脉冲? 我已随附一个问题视频、如所示。

谢谢你

e2e.ti.com/.../LED_5F00_inconsistent_5F00_blinking.m4v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 STAT 引脚为高电平和低电平时、所有寄存器读数分别是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。