This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:补偿2类和哔哔声

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986285/tps54160a-compensation-type-2-and-beeping

器件型号:TPS54160A
主题中讨论的其他器件:TPS54160

大家好、

我有一个采用 TPS54160的电路、它连续提供大约1.2A 的电流。

它发出哔声、我使用 TPS54x60CALCTOOL 检查了补偿组件、但我无法这样做。  

请 告诉 我哪里出错了。

e2e.ti.com/.../5811.TPS54x40_5F00_AND_5F00_TPS54x60_5F00_CALCTOOL_5F00_v1p1.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您的输入路径中存在很大的未阻尼因数。

    您的输入是否在振荡?

    无论如何、您需要使用以下简单的计算器来抑制 EMI 滤波器: https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf?ts=1615913921397&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我是否正确地读出您已使用设计计算器确认了器件比较值和稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 BCI 400MHz 下测试了该电路、大输入电感不存在问题。

     当 SPM 提供恒定电压时、不会振荡、它会始终发出蜂鸣音。 我认为补偿组件不正确。

    我用10K 电阻器更换 R7、但它不会发出哔声、但我需要知道如何正确地计算它。

    根据 TPS54x60计算工具、我应该使用 R7 - 52.3K、C18 - 10pF 和 C17 - 47nF、但它不起作用。

    此外、  还有一个 TPS54160A 随附的升压转换器、此降压是否可能由该升压引起?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、您好、尝试通过在降压输入端施加功率来开始排除故障可能会更好。

    请允许我更深入地探究此设计的补偿。

    您能否指定您正在评估的功率条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压输入电压为12V、输出为5V 1.2A、

    最大 升压转换器输出为9.6V、0.5A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、您好!

    您能否在直流/直流上执行几个负载瞬变并共享 Vout 和 Iout 波形? (Vout 也可以正常工作)我想通过查看 Vout 上的响应来评估转换器的稳定性。

    此外、在与其他一些工程师讨论后、人们认为 PCB 和元件能够通过振动产生噪声。 我有一种直觉、认为电感器可能是问题的罪魁祸首。

    您是否在 PCB 上指出了产生噪声的区域?

    我听说人们经常在轻负载(PFM)条件下遇到这种问题。 这是否随功率/负载条件而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我知道这是如何取得进展的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为您捕获 Vout。 哔声级别根据提供的电流而变化。 我知道这一点是因为连接的不同 LCD 需要比蜂鸣声级别更低的电流、因此它们的噪声很低。 我附加了直流/直流转换器的布局。 我认为它不受噪声的影响、因为除了升压电路之外、没有其他噪声源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    如果我们发现转换器是稳定的、您可能需要考虑模制电感器。 我不确定您是否已经有模制电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电路中已经有一个模制电感器、其部件名称是  74404086101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 让我知道瞬态图的外观。 除了转换器稳定性和电感器选择之外、我在这里可能会有损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我封闭了输出图、很抱歉、我错误地得到了 CSV、但绘制了 x-y 轴。

    e2e.ti.com/.../Graph.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享示波器捕获(.jpg)。

    提供原始数据使我的分析变得更加困难。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随附了全部10k 和72K3的采集数据。

     e2e.ti.com/.../DCDC-Plot.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我不想这样做、但您可以将文件共享为 ZIP 吗?

    公司不允许第三方软件提取.rar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然;

    e2e.ti.com/.../DCDC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    示波器通道上的0点在哪里? 这些测量值中的许多测量值似乎都被削波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考点在启动映像中很明显。

    此外、我还重点介绍了连续 图像中的峰间电压差

    使用72K3时、直流/直流转换器正在振铃、如图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是对我而言的。 我将分享屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您希望我查看哪些内容。 随附的屏幕截图在屏幕上没有光标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您想查看哪些测量结果? 明天、我将能够为您捕获这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我只想查看一些瞬态图。

    假设在标称输入电压下、从中负载到满负载执行快速瞬态(速度与回放允许的速度一样快)。

    此外、您能否尝试按下电感器来查看噪声是否发生变化? 我听说、增大物理电感器尺寸可在总体上进一步抑制噪声。  

    请参阅以下来自电感器管理网页的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经尝试按下电感器、它不起作用。

    希望新的图像能够正常工作。 第一张图片是0.75A、另一张图片是1.4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议再次评估 BOM 并与 PCB 或 TI EVM 确认。  

    仅输出纹波、在1.4A 负载电流下、它们不是真正的波形周期。