This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:从 USB 端口运行 BQ2000T

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987541/bq2000t-run-bq2000t-from-usb-port

器件型号:BQ2000T

我想通过计算机 USB 端口运行 BQ2000T 充电器。  与 BQ2000T 数据表原理图中所示的开关控制器相比、我需要进行哪些设计更改?  该电路仅在低至10V 的电压下运行。  我了解到、我必须从"DC+"输入端"断开 BQ2000T 的电源、以便它也可以从 USB 端口的5V 电压运行、并且可能需要提供一些二极管隔离、以便我的电池不会放电到充电器器件中。

谢谢你。

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

      您可以移除将 VCC 钳位到 IC 有效工作 VCC 的 D6二极管。 从 IC 数据表的建议运行条件中可以看出、它适用于5V 应用。 此参考设计展示了将其用于电池数较高的器件的替代方法、对于这些器件、5V 输入可能太低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我的问题是、如果我只有5V 电源、那么我需要对参考电路做什么更改、以便开关控制器(Q1、L1、D2、C5)能够为一组4节串联镍氢电池或3.7V 锂可充电 AA 电池正确充电?  甚至可以调节 L1/C5、使该电路在5V 输入电压下工作吗?

    谢谢、

    Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

      您可以查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slua064b/slua064b.pdf?ts=1617574210509&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ2000

    第4页的公式4介绍了如何根据提供的公式选择外部元件。