This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:最大充电电流问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990074/bq24650-maximum-charge-current-problem

器件型号:BQ24650

e2e.ti.com/.../6558.MBRST_2D00_P7.pdf

我在 随附的原理图页面中实现了该器件、以便为铅酸电池充电

对于10A 的预期充电电流、我将电池电流感应电阻器选择为0.004欧姆、但电流仅达到5A。

该电路未正确调节太阳能阵列上的电压。 我选择了 MPPTSET 上的电阻器值、以获得17.8v 的预期 MPP 稳压电压。 面板上的电压大约为17V、但在全日照条件下、该电压会增加到大约21V 的开路电压。 这远高于理想的 MPPT 电压。  

除此之外、我还需要一种方法来缩短预充电阶段、以便对低至6伏的电池进行完全充电。

我已在另一个线程中打开了一个有关此问题的并行案例。 我找到了应用手册 SLVA473、其中描述了二极管钳位电路、该电路部分禁用了预充电阶段、但被告知我不应实施它。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我已经回答了另一个问题、因此我将关闭此帖子。