This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:有关设置最大充电电流的问题

Guru**** 2866260 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988651/bq24650-question-about-setting-maximum-charge-current

器件型号:BQ24650

e2e.ti.com/.../MBRST_2D00_P7.pdf

在所连接的设计中使用 BQ24650为铅酸电池充电。

我选择了0.004 Ω 电阻器、为我提供10A 的电池充电电流、但仅获得5A 电流

根据数据表、我预计感测电阻两端的电压为40mV、但仅看到20mV

想知道我需要更改什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您在 VFB 上测量的电压是多少?  您在 MPPSET 引脚上测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar!

    我在 VFB 上测量的电压约为2.05V、在 P4上测量的 MPPTSET 上测量的电压约为1.3V。

    请注意、出于测试目的、我目前使用可变电压电源作为我的太阳能阵列输入。 该电源可提供高达6.3安的电流。

    问题:当我的实际太阳能阵列电压>我的电池电压+ 2伏时、我将要启用充电。 我是否能够通过正确设置 MPPTSET 上的分压器以在所需的充电电压下为我提供1.2V 电压来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太阳能电池板也能获得相同的结果。

    电路似乎 未正确调节太阳能阵列上的电压、在 MPPSET 上使用分压器时、该电压预计为17.8V 左右。 相反、太阳能电池板上的电压会发生变化、并且其行为会像开路一样更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当面板上有阴影时、其上的电压 大约为17V、并在全日照条件下增加到大约21V 的开路电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该注意的 是、我的电池电压被充电至 VFB 设定值大约1到1.5v 范围内、大约为13.8v。

    也许我处于恒压模式?

    我将尝试使用深度放电的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人仍在监控此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有2个问题:

    是否可以绕过电池电压< Vlowv 的预调节模式并立即进入批量充电模式?

    我可以让充电器在恒定电流模式下运行 i.e.delivering、直到我的电池达到吸附电压(又称为大容量电池电压)为止的满充电电流

    因此、我将电池放电至远低于 Vlowv、并且充电器处于预充电模式、提供0.834A 的充电电流、在这种情况下、我预计充电电流为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到有一个应用 SLVA473解释了禁用预充电的电路、但无法在线查找、您能为我提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己发现了它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以链接应用手册吗? 它应该已被删除。 通常情况下、您无法禁用此器件中的预充电电流模式、当 VEC3为<VLOWV. 时、它将以快速充电电流设置的10%充电 根据弱光情况、这意味着太阳能电池板上的电压可能过低、无法调节到更高水平、因为它根本无法提供大量电流。 您的充电调节电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Reducing-Precharge-Phase-Region-for-bq24650.pdf

    我必须禁用预充电、以便为深度放电铅酸电池充电。 我监控软件充电环路中的太阳能阵列电压、并在太阳能阵列电压足以充电之前阻止充电。 本文档介绍了如何使用二极管来钳制 VFB、从而在低至2V 的电池电压下实现快速充电。 虽然我不希望电池电压>= 7V 时能够快速充电、但这对我来说太低了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的电阻值 R2 = 100k 且 R1 = 17.8k、我的充电调节电压为 Vbat = 2.1 *(1 + 100/17.8)= 13.9v

    是这样吗?

    我预期的 MPP 调节电压为 Vmppset = 1.2 *( 1 + 499k / 36k)= 17.83

    但是、如上所述、MPP 设置电压似乎随着日光的增加而增加到 VOC 、即没有正确调节、并且上升到远高于理想 MPP 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有更适合为铅酸电池充电的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、还不确定芯片为什么不将电池电流感测电阻两端的电压调节为40mV?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ????????????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须在本周结束时决定是否可以使用该部分、因此需要尽快做出响应。 (我可以感谢您的工作量、BTW!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

      可能存在有关 MPPSET (输入电压调节环路)的误解。 在阳光照射期间、太阳能电池板可以提供更多的电能来为电池充电、而不会出现输入电压下降。 这允许输入电压高于 IC 的 MPPT 设置点、因为电池板能够根据您的充电电流设置为电池充电。 在弱光期间、面板无法提供尽可能多的电量进行充电。 但是、为了节能、由于太阳能电池板无法提供输入电流、它将导致输入电压下降、从而有可能导致欠压。 当输入电压降至充电器的 MPPSET 点以下(设置为太阳能电池板的 MPP)时、MPPT 环路会生效。 它通过减小充电电流来帮助维持此时的太阳能电池板电压、从而减少太阳能电池板上的负载。  

    在所有条件下、MPPSET 不会将太阳能电池板保持在这个电压上。 正是在面板上的负载过大时、才会导致其下降到 MPPSET 点以下。

    如果您正在为铅酸电池充电、我认为13.9V 电压可能过低。 通常、我们看到14.6或14.7V 是铅酸电池的常见最大充电调节电压。 确保您未使用电池的标称电压、并且您使用的是最大充电调节电压。

    对于有关预充电的应用手册、它看起来像是从 TI.com 中删除的旧说明。 我们无法验证此解决方案是否有效、因此终端设计人员如果希望实施该解决方案、则要承担相应的责任。