This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610故障率过高

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987684/bq24610-the-bq24610-failure-rate-is-too-high

器件型号:BQ24610

在使用过程中、将会损坏组件(未连接到18V 机器、插入18V 充电后功耗低、发现无法找到充电、检测发现 BAT+对地短路)。主要性能是 BAT+对地短路 (蓄电池短路)、保险丝 F1未损坏。损坏的器件包括:R37电阻0欧姆变为大约280欧姆、NMOS 管 Q14损坏(S1对地短路)、二极管 D14正极对地短路、D14正极和负极短路(在 D14拆下后)、 发现 U5 22引脚没有短路、二极管 D14短路、C79短路)。

故障率 总共测试了25个部件、3个故障部件

随附的示意图:e2e.ti.com/.../BQ24610-Failure-rate-is-too-high.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

      如图11所示、BQ24610具有接地短路保护。 规格。 BQ24610上是否有任何组件损坏? 您是否手动将 BAT 短接至 GND 以观察运行情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,我不是手动将 BAT 短接至 GND。如问题中的描述二极管 D14损坏,并且 BAT+短接至 GND。我们想知道我的电路或组件是否存在任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以在此处链接二极管的数据表吗? 如果二极管短路、则 D14二极管的选择存在元件问题。 我无法找到器件型号。 您能否尝试用 EVM 上使用的二极管进行替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    这是 D14(RB751S40)数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

     问题似乎在于 BTST 二极管的选择。 正向电流额定值看起来太低。 EVM 使用额定电流明显更高的 ZLLS350。 我建议更换二极管并重新测试。