This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61150A:显示背光阳极电压设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988405/tps61150a-display-backlight-anode-voltage-setting

器件型号:TPS61150A

如何使用此 IC 为显示模块的显示屏背光阳极提供19.2V 电压

根据数据表、最小 Vout =Vin、最大 Vout =27V。

显示屏需要19.2V 阳极电压典型值如何驱动背光?

显示器件型号=nHD-3.5-320240MF-ASXN-CTP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snijith、

    您能否提供显示模块内部原理图?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此主题。 如果您有问题需要讨论、请将其打开。