This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:无法通过 VIN 为 LDO 供电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46000, LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984836/lm46001-failure-in-ability-to-power-ldo-from-vin

器件型号:LM46001
主题中讨论的其他器件:LM46000

我们有几%的板在现场按照相关线程中所述的方式发生故障。   VIN 向 LDO 提供初始电压的能力似乎 已损坏。  如果我们瞬间为 VCC 提供3.3V 电压、器件将启动、然后正常工作。   我们的应用是24V 到3.3V、负载约为400mA。 24V 源自工作电压为48V 的 LM46000。  我们已经检查了关断期间的 Vout > Vin、我们不认为偏置电压可以> 30V、也不认为 VIN > 65 伏。  由于上一个问题标记为已解决、请您有可能的此故障模式候选项。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    在24V 至3.3V 转换中、您似乎要将开关频率设置为2MHz。

    我认为、考虑到器件的最短 Ton 时间、该频率对于该转换过高。 请查看数据表第21页的公式6。  

    您应该更新开关频率和组件值以覆盖此转换范围。 您可以使用 webench 为此设计获取初始 BOM 组件值、并更新设计中的相应组件(Rt、L、Cin、Cout)。  

    让我们知道这是否会改善操作。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Denislav

    感谢您的反馈,我很感激开关频率不是最佳的,我将在将来生产时对其进行更改。  但是、我的问题是有关相关线程中的其他用户也遇到的特定故障模式。

    如果您能够解决 LDO 无法从 VIN 获得电源的损坏问题、我将不胜感激。  在2年的时间内、500个器件中的5个器件发生了此故障。  其余495仍正常工作。

    我们怀疑系统中的某个问题是由系统引起的、但我们需要了解 LM46001的漏洞才能找出问题。

    非常感谢

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    发生这种情况时、您能否提供 VIN 和 VCC 电压的示波器波形?  

    您是否正在使用外部电压快速启动 VCC 以使器件恢复? 如果偏置与 VOUT 断开、它是否恢复?

    这将有助于我们进一步调试。

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Denislav

    请等待您要求的测试结果。

    是的,我相信您的断言是正确的,通常在偏置连接到 VOUT 时,LDO 会脱离 VIN 运行,直到偏置电压足够高,然后它会随之改变。

    在我们损坏的器件中、只有在为 VCC 提供3.3V 电压时才会发生这种情况。  启动后、我们尚未找到器件运行时间的限制。  我们怀疑 这是直到 VIN 被移除。  

    谢谢

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我在 Denislav 的团队中、将协助他进行调试。

    只需回复、让您知道我们将等待审核数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何上传屏幕快照?

    谢谢

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POST 窗口中有一个插入按钮。 然后、您可以选择图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔

    请找到您请求的偏置连接到 VOUT (左) 和偏置连接到0v (右)的迹线

    绿色= 24V VIN、蓝色= VCC、黄色= VOUT

    我很想了解器件的哪一部分发生了故障、从而了解导致故障的原因可能是什么外部条件。

    谢谢

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下、器件 VCC 从 VIN 获取功率、如在左侧的情况下、Vout=vbias 低于 vbias、rising - vhys、在右侧的情况下、bias 为接地。

    在这两种情况下、输出似乎都低于设定点。

    从上面的波形中、似乎没有表明器件无法通过 Vin 供电?

    器件似乎未调节...您是否希望我查看稳定性问题的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔

    我不理解您的答案,确定有一些馈通电压,但显然不会使 VCC 超过 UVLO (3.14伏) ,因此器件无法启动。  在 VCC 高于 UVLO 之前、不会发生任何情况。  

    谢谢

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    很抱歉,我读错了。 我看到 VCC 处于~2.5V 左右。

    您能否共享有关连接到 Vout 的内容的任何其他信息?

    您是否认为有任何东西可能会对器件反向供电或导致超出 Vbias 上的 absmax?

    如果我们发现您的原理图没有任何问题、TI 可能需要请求对这些器件进行质量分析。

    该单元中的 LDO 似乎已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔

    不用担心、是的、我同意部件已损坏。  我在其他地方看到 VOUT > VIN 可能是一个问题、因此我已经在电路板上进行了一些测试、但没有发现这是一个问题。  在我看来、候选器件似乎是 VIN 和偏置电压、但其容差为65V 和30V、远高于现有电压。  我希望您 能够通过了解内部的哪一部分已经熔断、从而了解我们应该重点关注哪一个引脚来缩小这一范围。

    3.3V 通过二极管和3个 TMS320处理器为 PIC 供电。

    谢谢

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的直觉反应是偏置引脚。

    您可以在控制和故障之间进行阻抗检查... A-B 比较。

    如果确实发生了故障、则可能不一定在引脚上很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享芯片这一部分的方框图、以便我们识别可能发生故障的组件、从而确定故障机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    数据表中包含的方框图是公共论坛上最详细的方框图。

    如果您想对器件执行故障分析、请联系您当地的 TI 销售代理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:请求失败分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔

    我将发送几个器件进行故障分析。

    感谢你的帮助。

    Simon