This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:过热、AA 电池电量迅速耗尽

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989920/tps61322-over-heating-aa-batteries-drainning-quickly

器件型号:TPS61322

我将此器件与2节 AA 电池配合使用、为61个可寻址 LED 供电、它变得非常热、运行不好。 我已经尝试移除缓冲电路、它的发热速度更快、并尝试使用2.2uF 电容将电阻器升压到100kOhm、运气不佳、在我尝试的3种变体中、470Ohm 和2.2uF 似乎是最好的、但它仍然很热。 我还有一个5V 微型 USB 插件、可以为电路板供电。 有什么建议可以解决这个问题、或者这个部件不支持2节 AA 电池、或者 AA 电池的电量消耗太快、电流太大? 使用5V 微型 USB 时一切都正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    该应用的输出电流和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坏消息是、我的原理图被删除了、因此我需要重新创建它并将其放在这里。 现在、我可以解释我的电路和详细信息。 我有两节串联的 AA 电池来产生3V 电压、这是使用两个理想二极管 IC 在电池之间进行选择、当微型 USB 插入时、当微型 USB 插入良好时、 理想二极管选择微型 USB 供电、电池断开连接、TPS61322不会进行任何升压、因此没有问题。 升压转换器可让电池为电路提供5V 电压

    现在、当电池插入电源时、如果电池是新的、电路似乎工作正常、但在一个小时左右之后、随着电池电压持续下降、电池突然开始快速放电、TPS61322开始变得非常热。

    我的电路主要用于为 Arduino 和61个5V 可寻址 LED 供电。 整个电路板的电流消耗约为350mA、因此低于500mA、根据一些快速数学运算、如果电池的估算值约为2200mA、且电路的牵引电流为350mA、则电池应持续约7小时、而不是1小时。 可能有两个 AA 不适合该应用 Idk。 但为什么 TPS61322变得如此热、电池电量消耗如此快?

    请注意、对于 TPS61322、我注意到它将接受低至0.9V 的输入电压、这可能是这里的问题、它将继续从电池中拔出所有部件、并且随着电压失控、电流必须增大? 在下一次迭代中、我应该包含 PMOS、还是在达到特定电池电压时关闭电路? 此外、如果我切换到锂电池、我是否需要担心这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    是的。 可能输入电压过低、输入电流非常大。 电池可能没有如此高的输出电流。 AA 电池通常具有较小的输出电流能力。  

    对于器件评估、您可能可以尝试应用 EVM。