This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51601A:MPPT 铅酸充电

Guru**** 724980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51601A, SM72295, CSD18502Q5B, AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990168/tps51601a-mppt-lead-acid-charging

器件型号:TPS51601A
主题中讨论的其他器件: SM72295CSD18502Q5BAM3354

该器件看上去非常适合用于实现半桥 MPPT 充电器。

建议使用电感器和输入/输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此外、数据表显示了仅通过电容器接地的 Vdd 引脚。 我假设这是一个去耦电容器、并且 Vdd 也连接到+5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您是对的、VDD 引脚应连接到+5V 电源。

    我不知道您考虑为 MPPT 充电器考虑使用哪种类型的 FET、但通常大于50V、因此需要高于5V 的栅极电压。 在这种情况下、TPS51601A 不是一个好解决方案。  

    TI 确实有 MPPT 控制器的参考设计、请参阅以下链接并查看它是否适合您。

    https://www.ti.com/lit/pdf/tiduej8a

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我计划使用 CSD18502Q5B。 我们目前在使用 SM72295全桥驱动器的类似应用中使用此 MOSFET

    在该应用中、我们还使用了 Coilcraft SER2918H-103KL 10uH 30A 电感器。 我想在这个设计中也使用它、但是由于我只需要大约15A 的充电电流、这个部件可能有点过冲。

    我假设 Al 电解电容器应用于 Cin 和 Cout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CSD18502在其大部分特性方面与 CSD17302看起来非常相似  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了数据表第11页中缺失的 Vdd 连接之外、示例设计是否完整且没有其他缺失的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了数据表第11页中缺失的 Vdd 连接之外、示例设计是否完整且没有其他缺失的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我计划使用 CSD18502Q5B。 我们目前在使用 SM72295全桥驱动器的类似应用中使用此 MOSFET

    在该应用中、我们还使用了 Coilcraft SER2918H-103KL 10uH 30A 电感器。 我想在这个设计中也使用它、但是由于我只需要大约15A 的充电电流、这个部件可能有点过冲。

    我假设 Al 电解电容器应用于 Cin 和 Cout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    没错、除了 VDD 至+5V 之外、没有其他缺失的连接。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、对其他器件有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我不熟悉 MPPT 充电。 如果您使用的是特定控制器、则可以从该特定控制器咨询 E2E。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅以下有关 MPPT 充电器设计的 E2E 主题或应用手册:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/31010/mppt-based-lead-acid-charger-using-bq2031

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/71254/bq2031-based-mppt-charger

    http://www.ti.com/litv/pdf/slva378

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/115676/bq24650-used-as-mppt-solar-charger-for-lead-acid-battery

    此致

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:驱动 PWM 后、如何确保两个栅极驱动引脚都处于低电平、即两个 MOSFET 都关断状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很清楚、我使用51601作为控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使 PWM 引脚保持悬空、或在1.5V 至2.5V 之间驱动 PWM 引脚、以便两个 FET 都关闭。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS51601A 是一款驱动器、而不是控制器。 它必须具有来自控制器的 PWM 输入。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、我的控制器是 AM3354。  我正在使用 PWM 计时器输出来驱动51601并实现我自己的充电器算法。  

    由于我将从输出驱动 PWM、因此我需要一种在必要时使该引脚悬空的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您浮动 PWM、TPS51601A 具有内部分压器、可将电压驱动至三态电压并关闭两个 FET。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我注意到 equ 数据表中的情况。 电路和示波器快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Weidong