主题中讨论的其他器件: SM72295、 CSD18502Q5B、 AM3354
该器件看上去非常适合用于实现半桥 MPPT 充电器。
建议使用电感器和输入/输出电容器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该器件看上去非常适合用于实现半桥 MPPT 充电器。
建议使用电感器和输入/输出电容器。
Nicholas、您好!
您是对的、VDD 引脚应连接到+5V 电源。
我不知道您考虑为 MPPT 充电器考虑使用哪种类型的 FET、但通常大于50V、因此需要高于5V 的栅极电压。 在这种情况下、TPS51601A 不是一个好解决方案。
TI 确实有 MPPT 控制器的参考设计、请参阅以下链接并查看它是否适合您。
https://www.ti.com/lit/pdf/tiduej8a
此致、
Weidong
谢谢!
我计划使用 CSD18502Q5B。 我们目前在使用 SM72295全桥驱动器的类似应用中使用此 MOSFET
在该应用中、我们还使用了 Coilcraft SER2918H-103KL 10uH 30A 电感器。 我想在这个设计中也使用它、但是由于我只需要大约15A 的充电电流、这个部件可能有点过冲。
我假设 Al 电解电容器应用于 Cin 和 Cout
谢谢!
我计划使用 CSD18502Q5B。 我们目前在使用 SM72295全桥驱动器的类似应用中使用此 MOSFET
在该应用中、我们还使用了 Coilcraft SER2918H-103KL 10uH 30A 电感器。 我想在这个设计中也使用它、但是由于我只需要大约15A 的充电电流、这个部件可能有点过冲。
我假设 Al 电解电容器应用于 Cin 和 Cout
您可以参阅以下有关 MPPT 充电器设计的 E2E 主题或应用手册:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/71254/bq2031-based-mppt-charger
http://www.ti.com/litv/pdf/slva378
此致
Weidong