This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:BQ24190:电池组停止充电

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989413/bq24190-bq24190-battery-pack-stops-charging

器件型号:BQ24190

您好、Ning、

这是对先前讨论的扩展: e2e.ti.com/.../3555788

在过去的2个月中、我们看到电池组无法充电时出现了巨大的浪涌

我们能否通过缩放或电话跟进讨论、帮助我们更详细地了解问题

您可以通过 kbalekai@esightcorp.com 访问 my

此致

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 请检查寄存器读数并查看是否存在任何故障或 DPM 等。尤其是对于 REG07、REG08和 REG09。 如有任何疑问、请随时告知我们。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    一旦电池组处于此状态、我们就无法读取任何寄存器、因为任何 I2C 上拉电阻器都没有电源、 连接 CE 和 BQ27531的 Regin 的 VIN 为低电平、因此我不确定当 CE 为低电平时如何从电量监测计读取任何寄存器值。

    我们已经有5个多月没有解决这个问题了、我们能否赶上电话、以便我们都可以详细讨论这个问题并详细解释这个问题?

    此致

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    BAT 引脚和电池组之间是否存在任何电池保护电路、或者电池是否具有内置电池保护? 在某些情况下、电池保护可能会断开电池与充电器的 BAT 引脚的连接。 请 测量  充电器检测到的 BAT 引脚接地电压 、并与 电池组端子电压进行比较。 如果两个电压不同、则应触发电池保护。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们之前已在另一个链中讨论过此讨论、请找到所附的聊天历史记录 pdf。

    是的、电池上有一个保护电路可以被激活、但是插入 USB 充电器应该会将其取出。

    目前、我们唯一能够解决此问题的方法是断开电池并重新连接电池。 请注意、我们没有为电池组充电、如果在电池上激活了保护功能、则它将保持保护模式、除非电流方向相反(电池放电充电)。

    如果您可以接听电话、效率会更高。 我相信我们可以安排您选择的时间。

    此致

    Krishnae2e.ti.com/.../Ti_5F00_E2E_5F00_discussion.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    主机是否通过设置 BATFET_Disable (REG07[5]=1)来关闭 BATFET?

    谢谢、

    宁。