This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:用于 BQ27510的 BQ 评估软件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983659/bq27510-g3-bq-evaluation-software-for-bq27510

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQEVSW

您好!

从何处下载 BQ 评估软件以了解监测计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们用于连接监测计的软件链接到此监测计的网页的软件开发部分、它称为 bqStudio、并将 EV2400用作 USB 接口。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在文档 SLUA449F 中、您必须使用 bqEVSW 软件来创建黄金数据闪存映像。

    我们能否使用 bqStdudio 生成 DFI 文件?

    谢谢

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我附加了网页的图像、您应该能够使用 bqStudio 而不是 bqEVSW 进行连接。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们能否使用 bqStdudio 生成 DFI 文件?

    谢谢

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    不能、您无法在 bqStudio 中创建一个 DFI 文件、这是一个不再使用的旧文件格式。 您可以使用.gg 文件或.srec 文件上传到监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    在我使用 SLUA449F 文档生成 DFI 文件之前。

    今天、我们应该应用什么文档来进行监测计学习(对于 BQ27510-G3产品)?

    谢谢

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    许多相同的寄存器用于测量仪表之间的学习周期、SLUA903是学习周期程序的良好指南。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在 SLUA903程序的3.2.1节中、我执行命令0x21和0x41、但更新状态0的值保持在02、不会变为04。 什么是监测计 BQ27510-G3的监测状态[RESP]标志,我在技术参考手册 BQ27510-G3中找不到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    SLUA903是此监测计过程和充电循环的良好参考、但 bq27510-G3的更新状态寄存器稍有不同。

    对于更新状态、2表示完全了解:

    5.1.9更新状态0和更新状态1在创建黄金数据闪存文件的过程中、电量监测计和 TI 评估软件会自动修改更新状态 n 寄存器。 具有优化 Qmax 和电阻值的黄金文件应具有更新状态= 2。

    此致、

    Wyatt Keller