This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:适用于电池应用的高效率、低 IQ 升压或降压/升压转换器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989066/lm5176-high-efficiency-and-low-iq-boost-or-buck-boost-converter-for-battery-application

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5157

大家好、

我只是在寻找通过单节电池生成24V 电压的高效、低 IQ 升压或降压/升压转换器。
您能告诉我这种用例的最佳器件吗?

下面是对插座的估计要求

输入电压范围:2.5 ~ 5V
输出电压:24V
输出电流:0.5A (最大值)

就我检查 webench 而言 、LM5176是最符合要求的产品、请告诉我您的建议。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    您需要升压转换器、而不是降压/升压转换器。 LM5157似乎已关闭、但输入电流可能不够大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    感谢您的建议。

    根据我的客户、他们计划使用转换器从锂离子1S 电池生成24V 电压。 似乎可以将最大 Iout 放宽至0.2A。

    那么、您是否认为 LM5157是满足此要求的最佳解决方案?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    是的。 LM5157应正常工作。 但偏置电压应连接到高于2.9V 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    谢谢、我明白了。 很抱歉、有一个简短的问题。

    您是否有计划在今年内发布非自动版本?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    LM5157的非自动版本计划于今年第3季度初发布。

    对于此应用、LM51571的额定电流应足够。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian-San:

    感谢您的建议、它看起来更好。

    一个简单的问题是、是否可以将3.3V 外部电源连接到 BIAS 引脚、以便在2.9V 输入电压下工作? 系统中还有5V 电压、因此 我想确保哪个电源轨比 LM51571的偏置电压更好。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    3.3V 和5V 适用于外部偏置电源。  

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian-San:

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa