This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24064:关于 BAT 引脚

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24064, BQ24061, BQ24088, BQ24085, BQ24010, BQ24014, BQ24012, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984747/bq24064-about-bat-pin

器件型号:BQ24064
主题中讨论的其他器件: BQ24061BQ24088BQ24085BQ24010BQ24014BQ24012BQ25611D

您好!

出于应用原因、客户必须在 OUT 引脚和电池之间插入一个二极管。
我将附加一个图像图。
是否可以这样使用它?
如果您有任何疑问、请告诉我。

候选器件包括:
BQ24064、 BQ24061、 BQ24088、 BQ24085、 BQ24010、  BQ24014、 BQ24012
所有这些器件都有一个 BAT 引脚。


此外、请告诉我们其他推荐的器件。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    如原理图所示、VF 压降可能不允许电池正确充电至调节电压。 该电阻器是否用作感应电阻器? 您能否提供有关使用二极管的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pham、

    感谢您的响应和支持。

    >电阻器是否用作感应电阻器?

    这是指相应数据表推荐的电阻器。

    >您能否提供有关使用二极管的更多信息?

    已确定必须安装二极管。 但是、尚未确定类型。
    允许的 VF 是多少?

    >如原理图所示,VF 导联下降可能不允许电池正确充电至调节电压。

    我们认为、可以使用 BAT 或 BATSNS 引脚来消除 VF 下降。
    例如、我认为 BQ25611D 可以通过将 BATSNS 引脚直接连接到电池来消除 IR 压降。
    BQ24xxx 系列是否可以使用此类器件?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    这看起来在理论上应该起作用。 如果除了需要二极管应用之外、您还可以了解更多有关该应用的信息(它是否用作器件保护?) 我可能能够查看是否有更好的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pham、

    感谢您的友好支持。
    二极管器件型号如下。
    它们需要串联三个二极管。
    安装的背景是符合防爆标准。

    ・RBS2LAM40C

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    如果二极管产生的压降低于电池稳压电压、则可能无法正常工作。 电池将在所有二极管(VBAT - 3x 二极管压降)之后充电至电压。 如果不是稳压电压、这可能会导致安全计时器在一段时间后跳闸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pham、

    感谢您的回答。
    我向客户报告了您的建议。
    我还收到了一个客户的问题。

    1 μ A.
    >电池将在所有二极管(VBAT - 3x 二极管压降)后充电至电压。  
    BATSNS 将抵消二极管压降。
    因此、输出添加了二极管压降的 BAT 电压以保持4.2V。
    您能告诉我 OUT 引脚输出的上限吗?
    例如、如果固定了高输入电压、OUT 引脚输出是否为5.2V?

    2.μ A
    >如果不是稳压电压、这可能会导致安全计时器在一段时间后跳闸。  
    感谢您介绍安全计时器。
     “ 如果它不是稳压电压”假设哪种状态?
    您能否详细说明您所设想的安全计时器的工作条件?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    在与团队其他成员协商后、这看起来应该起作用、请忽略我之前关于安全计时器的问题。  

    我只能提供数据表上显示的内容。