This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:具有0-100V 可变输出的直流/直流

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986013/lm51551-dc-dc-with-0-100v-variable-output

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件:LM5155LM5156

您好!

对于部分项目、我需要生成0 (或接近0)至100V、1A (或更低)的可变电压

我有24V 直流电源作为输入

您是否认为可以使用单级直流/直流转换器实现它?

您建议使用哪种 IC 以及采用哪种配置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    感谢您的提问。 在这种情况下、我可以建议在反激式拓扑中使用控制器(例如 LM5155)。 是否需要隔离? 您是否对开关频率有任何限制? 您需要接近0V 输出电压、例如3V 输出电压是否正常?

    请告诉我是否可以进一步帮助您。

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、

    我不需要隔离、也没有限制开关频率。

    或者、我需要1V 作为较低的电平、但我必须尝试3V 是否足够。

    我看到 LM5155的最大输入电压为45V、有一个类似的控制器可以用48V 电压供电、如果可能的话、这会更好。

    我可以使用评估或示例原理图开始进行评估?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想知道、在这个输出电压范围(1V 至100V)内、您是否需要保持固定的输出功率或固定的输出电流?  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这个可变输出电压、我必须馈入一个负载。  负载行为类似于电阻器。

    我必须将电压从1V 更改为100V 以更改负载行为、但我不需要固定输出功率或固定输出电流。

    降低电压、功率和电流将变得更低。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 您是否对最大输出功率或负载电流有任何限制? 您是否计划具有1A 的负载电流以及100V 的输出电压?

    如果您需要一个可接受48V 输入电压的控制器、我会将您的地址发送至 LM5156。 要查看一些设计示例,请参阅器件数据表或应用手册(在“技术文档 ”https://www.ti.com/product/LM5156?keyMatch=LM5156&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development 下 )。

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我具有最大10W 负载、最大电流为1A。

    您认为 反激式还是 SEPIC 配置更好吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两种拓扑都适用、最终选择取决于您的要求。 通常、反激式器件具有较高的 EMI 发射、但另一方面、如果需要、它可以支持多个输出轨、它可以具有较低的 IC 功耗、并且更具成本效益。  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。

    谢谢、

    Elisabetta