This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:电源管理论坛

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984491/lm5001-power-management-forum

器件型号:LM5001

我想将 4V @ 0.8A 升压到74V、我需要隔离式输出。 因此、IAM 通过将 FB 连接到 GND、将 COMP 连接到光耦合器反馈电路、在隔离型反激式拓扑中使用 LM5001。 我的变压器匝数比为1:8、Lpri = 53uH。 当我打开电源时,我能够将其升至仅10V,当我将 SW 探测到 GND 时,我看到它在全占空比下运行(使用 Rt = 12k)。 请问在上述 电压范围内、我是否可以在隔离型反激式拓扑中使用此 IC? (如果没有,什么可以更好地替代?) 如果是,哪里出错了? 我的变压器匝数比和 Lpri 是否足够?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的联系。 请您分享您的原理图吗?  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elisabetta,

    请查找所附图像。

    我帮助客户插入它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图的 PFA、我没有在原理图中固定 R、C 值。 但在 PCB 上、我使用了正确的值。 (使用 RT 的 IAM = 12K 至15K)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    感谢你的帮助。  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我想与您分享一些注意事项:

    • 当 RT = 12kOhm 时、您要以非常高的频率(大约1MHz)进行开关、这是否符合要求?  
    • 使用这些 Vin、Vout 和该变压器值时、占空比很高(约为70%)、这通常是要避免的、因为这会使补偿更加复杂。 因此、我建议仔细检查补偿、并可能更改变压器
    • 请提供最终原理图吗? 我需要知道您实际用于检查设计的电阻器和电容器的值。

    我期待您的回答。

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。

    谢谢、

    Elisabetta