This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:采用 LM337L 的负电压电路

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3401, LM337, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989246/lm337l-negative-voltage-circuit-with-lm337l

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件:TPS7A3401LM337TPS7A30

您好!

我 想使用 Webench 设计工具创建负开关稳压器电路。
遗憾的是、无法使用 Webench 工具调用该器件。
您能否为我提供具有以下参数的适当电路、或者是否有具有类似电路的替代器件?

器件:LM337LMX/NOPB

输入电压:-15V;f:250kHz;

输出电压:-1,7V/75mA

温度:50°C

 

此致

INGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    您能否澄清您是否需要开关转换器解决方案或线性稳压器解决方案?  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    目前、我更喜欢线性稳压器解决方案。

    谢谢、Ingo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    如果您想使用更现代的器件、TPS7A3401或 TPS7A30可满足您的需求。  根据111.3 C/W 的热阻和大约1W 的功耗、LM337的温度将比环境温度高110C。  而在这些电压和输出电流水平下、TPS7A34和 TPS7A30仅比环境温度高65°C。  如果您的环境温度为25°C (室温)、您可能需要考虑使用 TPS7A3401或 TPS7A30。

    如果您希望使用 LM337、则可以从图5中的示例原理图开始:

    LM337的最小负载是5mA 最坏情况、因此使用一对232欧姆和80.6欧姆的 R1/R2将满足设定点设计要求、同时确保始终存在5mA 负载电流。  当您考虑到非理想调节引脚电流时、本例中的设定点为1.695V。

    如果您决定查看 TPS7A3401或 TPS7A30、并希望这些设计获得更多支持、请告诉我。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的快速且有帮助的回答。 是的、我`s 使用 TPS7A3401或 TPS7A30更好。 您能否为我提供有关使用此组件的设计的支持? 提前感谢您的支持。

    此致

    INGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    TPS7A3401或 TPS7A30的元件值将相同。  以下是数据表中的示例原理图。  在考虑所有容差和电压偏置后、您需要使用陶瓷电容器在输入和输出上至少2.2 uF。  如果可能、我们建议使用至少10uF 的电容。  C2 =不需要 CFF、但可以为10nF、以实现最佳交流性能和最大稳定性。

    设定点电阻器的选项可以是 R1 = 20k、R2 = 46.4k。  使用分析中的非理想反馈引脚电流、预期标称 Vout 为1.695V。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    非常感谢您的快速帮助。
    祝你复活节快乐!
    此致

    INGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ingo 没问题、如果您需要其他任何东西、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬