This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:输出电压纹波

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986913/lm1117-output-voltage-ripple

器件型号:LM1117

大家好、

这里介绍了一些 LM1117芯片输出电压纹波案例需要您的帮助来指导  您在以下原理图或布局中确定风险/主要原因是什么?  如果将不工作的细芯片移到其他不带 LED 板的芯片、则输出正常、没有如此高的纹波。

      C87-C88:  100nF±10%-50V-0603-X7R

      C164: 10nF±10%-50V-0603-X7R

      C156:10uF±10%-16V-1206-X7R

      R197:1/10W - 1KΩ±1%

      LED1:80mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    我可以想到发生这种情况的两个原因。

    • 由于负载和 LDO 压降、输入电压会下降  
      • 使用 示波器测量 Vin 和 Vout、以确保输入电压稳定。
    • 您描述的电路没有足够高的输出电容  
      • 将 Cout 最小值增加到10uF 、并确保它也满足 ESR 要求。  
      • 除非您添加串联电阻器来增加有效的 ESR、否则不应使用陶瓷电容器、因为它们的 ESR 非常低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢你的帮助。 我去现场调试、检查您建议的两点、  

    1. 根据验证实际负载能力的规格条件、条件:5V 输入和输出、并联10uF 电容器、负载电流500mA、输出电压可稳定在大约3.3V、正常波形(稳定3.3V、极小纹波20mV、无其他异常);
    2. 将故障组件 置于 其他细 PCB 上、并且显示屏持续变暗(观察输出3.3V 的异常纹波、大约为200mV)
    3. 直接使用外部5V 作为输入、发生故障的 LM1117可以观察到小纹波并恢复显示屏幕

    对于上述情况中 LDO LM1117的异常高200mV 纹波、您还有其他意见吗?

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    零件间的差异始终存在、但最好知道在将零件置于工作 PCB 上时、故障会随零件而发生。  有趣的是、当使用外部5V 输入时、故障器件会恢复。 这让我担心输入电压可能太低、您能否捕获显示 Vin 的示波器截图?