请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1117 大家好、
这里介绍了一些 LM1117芯片输出电压纹波案例需要您的帮助来指导 您在以下原理图或布局中确定风险/主要原因是什么? 如果将不工作的细芯片移到其他不带 LED 板的芯片、则输出正常、没有如此高的纹波。
C87-C88: 100nF±10%-50V-0603-X7R
C164: 10nF±10%-50V-0603-X7R
C156:10uF±10%-16V-1206-X7R
R197:1/10W - 1KΩ±1%
LED1:80mW