This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:EN 引脚处于高电平与 I2C 工作之间的时间

Guru**** 2520410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989571/tps63810-time-between-en-pin-is-high-and-i2c-works

器件型号:TPS63810
主题中讨论的其他器件:TPS63811

大家好、  

只需检查 EN 引脚为高电平与 I2C 工作之间的时间、即 EN 引脚为高电平、I2C 可以工作多长时间后、您就可以进行检查了吗? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我预计 I2C 会提前激活、但我需要进行检查。 如果需要、您可以自行测试。

    另一方面、客户也可以使用 TPS63811、在该器件中、当 EN 被拉至高电平时、输出被禁用。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 TD (EN)通过时、TPS6381x 上的 I2C 接口处于活动状态。

    此致、
    Brigitte