This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 PWM 调光功能的 LED 条的稳压器

Guru**** 2383900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988260/voltage-regulator-for-led-strip-with-pwm-dimming

主题中讨论的其他器件:TPS92512

我们正在收集有关降压开关电源设计的要求、该设计具有18V 的输入电压、并将为2.45A 的 LED 条提供固定12V 电压。 此 LED 条将是用于调光控制的 PWM,我希望获得此类应用的最佳方法的支持。 我有一些顾虑是 PWM 频率与开关稳压器的带宽和/或开关频率之间的关系。

谢谢!

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

       TPS92512是一个不错的选择、因为它可以在模拟和 PWM 调光模式下支持电压范围内的高电源和高达2.5A 的输出电流。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我想澄清一下、这是一个固定电压 LED 条、而不是一串 LED。 此 LED 条具有自己的限流电阻器、仅接受固定的12V 输入。 12V 输入是 PWM、用于调节亮度。 这意味着您建议的 LED 驱动器类型将不起作用(据我所知)。

    如果这种类型的 LED 驱动器将与固定电压 LED 条一起工作、您能帮助我了解它的工作原理吗?

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于参考、我绘制了一个图来表示我们尝试使用的架构、以及我们尝试为其设计/选择12V 稳压器的架构。  实际上、我们正在驱动的 LED 条是可剪切的 LED 照明条、每50mm 具有两组(每种颜色一组)的三个串联 LED。 每组相同颜色的三个 LED 与下一组50mm 的 LED 并联、并连接到条中内置的12V 总线。 我已尝试在下面的架构图中绘制两个50毫米的有效原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean 已离开 TI、如果没有进一步的结果、我将关闭此主题。