This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:电量监测计和保护 IC 选择

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQ34Z100, BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989090/bq34z950-fuel-gauge-and-protection-ic-selection

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100BQ34Z100BQ40Z50BQ40Z80

可能涉及的对象:

我们正在寻找具有保护功能的电量监测计 IC、该 IC 可支持 SMBus 和单线通信。 BQ34Z950似乎是一个不错的选择、但这个 IC 大约有8年历史了。 您是否有任何具有类似功能的更新 IC、可能是 BQ34Z950的新版本或替代产品?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    这取决于您的系统、目前有几个 IC、例如 bq78z100和 bq34z100、它们具有 HDQ 和 I2C、但它们没有 SMBus (I2C 和 SMBus 非常相似、因此可能取决于您的系统)

    所有新的多节电池监测计(如 bq40z50和 bq40z80)将仅具有 SMBus。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    了解。 但 bq78z100和 bq34z100没有保护功能。 那么、bq34z950现在可能是唯一的选择吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的应用是2-4节电池、您可以使用 BQ40Z50。

    此致、

    李杰登