This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5176-Q1:VISNS 的2K 电阻器额定功率

Guru**** 2602385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990188/faq-lm5176-q1-2k-resistor-power-rating-for-visns

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

大家好、

我的客户正在使用 LM5176的设计中、其输入电压最高可达55V、因此他们需要按照数据表第7.3.7节中的建议添加一个与 VISNS 引脚串联的2k 电阻器。

此电阻器是否需要特定的额定功率?  

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    感谢您发帖。 这个2k 电阻器不会消耗太多电流、因为 VISNS 通常是高阻抗引脚。  一个0603尺寸电阻器应该足够了。  

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi