This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:编程器的 TPS65217原理图

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987300/tps65217-tps65217-schematic-for-programmer

器件型号:TPS65217

大家好、

我的客户是  TPS65217的设计编程器系统、团队是否会帮助检查原理图?  

客户能否仅刷写和读取 TPS65217提供的输入电压?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您能否提供有关用例的更多详细信息? 从您上传的原理图中、不建议将所有这些输出保持为 NC。 您  也可以在此处找到建议的原理图审阅检查清单。  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    该应用程序是  TPS65217的编程器工具 、客户为   我们的 TPS65217客户提供编程器服务。  

    它们是否仍然需要连接输出引脚?

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    TPS65217只在所有稳压器被禁用时才可在没有任何连接到输出的情况下加电。  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步说明、如果 PWN_EN 引脚未设置为高电平、TPS65217将在5s 后关闭。 在 WAIT_PWR_EN 状态期间、LDO1将打开、所有其他电源轨将关闭。 虽然可以在这个5s 窗口内重新对器件进行编程、但它必须是一个自动化过程。