This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:饱和还是线性区域?

Guru**** 2579685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989954/csd19538q3a-saturation-or-linear-zone

器件型号:CSD19538Q3A

您好!

我对 MOSFET 用于开关时的工作区域有疑问。

我认为 MOSFET 应在导通时用于饱和区(因此、当漏极和源极之间的 R = Rdson 时)、就像使用 MOSFET 一样、在线性区中、漏极和源极之间的 R 越大、因此损耗越大、 虽然我不确定它是否可以用于线性(或电阻)区域、因为 MOSFET 上的损耗较低、因此 MOSFET 使用饱和条件进行信号放大。 但我不确定这一点。

请帮我解决上述问题。

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您的查询。 MOSFET 的工作区域定义如下:

    –线性区域、其中 Vds < Vgs−Vth (恒定导通电阻模式、功率损耗= I^2 x Ron)

    –饱和区域、其中 Vds > Vgs−Vth (线性模式、功率损耗= Vds x ID)

    我希望这能解答您的问题并澄清 MOSFET 的工作模式。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答、我只剩下一点疑问:
    因此、在导通状态下应使用 MOSFET 进行开关的区域是饱和区域、MOSFET 上的损耗更低(漏极和源极之间的 R 可能最低)、对吧?
    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    有时术语可能会令人困惑。 如我之前的响应中所示、MOSFET 在线性区域或恒阻模式下运行时导通(增强)。 VDS 和 ID 之间存在线性关系:VDS = ID x Ron、功率耗散为 ID^2 x Ron。

    在饱和区域中、通常称为线性模式、ID 随着 VDS 的增加而平坦、如图所示、功率耗散为 ID x VDS。 MOSFET 已饱和、VDS 的增加不会导致 ID 的增加。

    TI 功率 MOSFET 在 VGS >> VTH 下的线性区域中指定了导通电阻。

    谢谢、

    John