This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:Webench 仿真失败

Guru**** 2509645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605, LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985482/lm73605-webench-simulation-failed

器件型号:LM73605
主题中讨论的其他器件: LM73606

大家好、团队、

我想使用 Webench 仿真 LM73605。

条件如下。

  • 输入电压:22V 至26V
  • 输出电压:12V
  • 输出电流:2A

但是、对于负载瞬态、输入瞬态和稳态仿真、仿真失败。

请建议如何模拟性能。 或者、如果您有、请向我发送仿真结果报告或实际测试报告。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    我将把这一点带到我们的 Webench 团队。  
    同时、您能否使用 PSPICE for TI 来生成负载瞬态结果?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San、

    感谢您的评论。

    我们似乎可以在 webench 上使用 LM73606对这些项目进行仿真。

    如果用例是2A、您是否认为 LM73606的仿真结果将等同于 LM73605仿真结果?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:


    结果将相似、因为它是具有不同电流限制修整的相同 IC。  
    我已将其带到 webench 中、他们提到它将在下一个版本中进行更新。  
    同时、您可以将 LM73606结果用作临时解决方案。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San、

    感谢您的评论。

    我知道、除非达到电流限制、否则 LM73606 webench 仿真将提供类似的结果。

    同时、我将通知客户使用 PSPICE for TI 或使用 LM73606 webench 仿真。

    请在恢复 LM73605 webench 仿真后通知我、以防万一。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    今天、我收到了一条通知、表示模型已更新

    谢谢

    -Arief