This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:电源管理论坛

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990103/bq78350-r2-device-fw-power-management-forum

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350BQ78350-R1

你好。 我的培训周期有问题。 使用4节电池首次充电后、计算出容量、但在放电一段时间后、所有数据都会重置、电池放电而不会控制其容量。 我在不同的控制器上运行了几个周期、并且所有3个周期都不能正常工作。 请提供更详细的算法、以使用新化学品创建新电池。 当您更改化学成分时、保护设置没有任何变化、因此应该是控制器是否出现故障。 保护阈值的设置在化学物质发生变化后不会改变、其他设置仍是基本的工厂设置。 在基本设置下、电池工作正常、并完成了学习过程。 此外、充电后、充电指示二极管在触发再充电阈值时不会关闭、但会保持充电指示状态。 仅在连接负载时关闭、然后将容量值调零。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解。 您是否正在为 ChemID 收集数据? 您说您正在使用3个不同的控制器-您能帮助我理解这一点吗? 您使用的是哪些控制器?

    如果您认为控制器出现故障、最好检查 BQStudio 中的日志文件以了解具体发生的情况、因为它显示了器件的所有状态寄存器。  

    我们将需要更多详细信息来帮助进行调试。 您使用的器件或硬件并不是很清楚。

    谢谢、此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用焊接在3个不同板上的 BQ78350 R2 + BQ 76920。 我需要一个具有4S LFEPO4的电池。  当化学物质发生变化时、设置会发生什么变化?  在首次充电后的训练周期中、会出现电池容量值、但在放电开始后会复位、因此每次都是如此。

    我找不到用于创建新电池的算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是如何重置为出厂设置、如果培训周期不成功、在哪里查找出厂固件、如何重置周期数? 感谢你们的帮助、我真的很想了解这些芯片、可能4S LiFePO4 5000-6000 Ah 有一些空白或固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ78350-R2固件文件夹 https://www.ti.com/tool/BQ78350-R2-DEVICE-FW 中提供了出厂固件 

    尽管如此、您必须在某个时刻将出厂固件加载到器件中、因为 R2固件未在任何器件上预编程。 您可以使用 BQStudio 固件屏幕将其写入器件。

    要更新器件化学成分、您需要按照使用 BQ78350-R1应用报告 https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf 中的电量监测部分中的步骤进行操作 

    这提供了选择 ChemID (用于在复位后估算 SOC)和查找 CEDV 系数的说明。 您还需要为特定电池选择所需的保护阈值。  

    此致、

    Matt