主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ78350、 BQ78350-R1
你好。 我的培训周期有问题。 使用4节电池首次充电后、计算出容量、但在放电一段时间后、所有数据都会重置、电池放电而不会控制其容量。 我在不同的控制器上运行了几个周期、并且所有3个周期都不能正常工作。 请提供更详细的算法、以使用新化学品创建新电池。 当您更改化学成分时、保护设置没有任何变化、因此应该是控制器是否出现故障。 保护阈值的设置在化学物质发生变化后不会改变、其他设置仍是基本的工厂设置。 在基本设置下、电池工作正常、并完成了学习过程。 此外、充电后、充电指示二极管在触发再充电阈值时不会关闭、但会保持充电指示状态。 仅在连接负载时关闭、然后将容量值调零。 请帮助。