This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:是否可以使用不具有浪涌电流限制和断开开关功能的 IC?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121-Q1, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987823/lm5121-q1-is-it-possible-to-use-ic-without-inrush-current-limit-and-disconnection-switch-functions

器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5121

大家好、团队、

我的问题是、在数据表中提到的"简化应用图"中、如果我可以选择不在输入侧使用 MOSFET (将哪个栅极连接到 DG)以及在 CSP 和 CSN 引脚之间使用电阻器、会发生什么情况。 总之、是否可以将 DS、DG、CSN 和 CSP 等引脚悬空。 在我的应用中、我不需要电流限制和断开开关功能。 是否仍然根据应用正确使用 LM5121-Q1升压转换器? 我期待您的更多信息。 感谢您的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    必须连接 CSn 和 CSP 以及感应电阻器、因为这不仅适用于电流限制、还适用于电流控制环路。 如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、

    感谢您的即时响应。 在断开负载开关方面、是否可以忽略 MOSFET 及其栅极连接到 DG 引脚。 这也是我的第二个问题。 请您帮助。 感谢您提供的所有支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    您是否正在讨论如何卸下隔离开关? 我需要向我们的设计人员确认、如果断开开关被移除、如何处理 DG 和 DS 引脚。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、

    非常感谢您的回复。 没错、我的意思是要在设计中移除 MOSFET、从而移除隔离开关功能。 之后、我计划将 DG 和 DS 引脚保留为浮点值。 这是可能的吗?  

    供参考;根据我从数据表中了解到的内容、DG 和 DS 是输出引脚及其基本功能、可降低启动瞬态期间浪涌电流问题的风险。 在数据表中、它位于蓝色图中以显示差异。 也请确认配置的含义。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    方框图中的断开开关控制是正确的。 浪涌电流限制器信息可在数据表7.3.7中找到、启用/禁用比较器信息可在7.3.12中找到。 我仍在等待设计人员的响应、我会告诉您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    非常感谢您对我的问题提供的最亲切的帮助。 但是、我仍需要您的帮助来回答有关 LM5121-Q1的另一个问题。 我将使用此 IC 为具有大约4毫法高电容值的保持电容器组充电。 我希望我的保持电容器组能够以至少50毫秒的时间提供大约150瓦的功率。 升压转换器可能会将输入电压提升至50伏作为输出。 此外、在这一点上、我确实需要分析输出 MOSFET 开始传导我的保持组时的浪涌电流是多少。 如何确保负载瞬态不会在充电过程中下降。 请尽快为我提供建议。 我期待您的更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    没问题。 我将需要有关此问题的更多信息。 您是否说升压转换器正在为保持电容器充电时它具有一些负载? 如果是、负载是多少?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、  

    非常感谢您的回答。 我的意思是、这个升压电路只有一个特定的任务、那就是为我的4mF (毫法拉)保持电容器充电一次。 保持电容器组将受到四个并联1毫法电容器的影响、等效 ESR 值应约为250毫欧(其中四个并联时)。

    我尝试设计 LM5121、它至少在10V 输入电压下有效、并且它将此输入升压至50V 输出(当输入电压达到10V 时、电路必须有效)。 允许的最大输出电压为55伏。 我尝试使用数据表中的设计示例解决方案作为参考、以计算本例中无源器件的值。

    但是、我仍然怀疑、如果该电路能够在该范围内正确地为我的保持电容器供电。 因为 、我的保持电容器需要的输出功率必须为150W (输出电压为50V、输出电流为3A)。 因为在没有电源的特定时间内、这个150W 的功率将由我的保持电容器提供给其他电路。 我已经计算了保持组的电容值。 因此、它是严格的限制。 负载将仅保持电容器组。 请在这个场合为我提供帮助。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    感谢您提供详细信息。 您似乎只需要使用 LM5121在没有其他负载的情况下将4mF 保持电容器充电至50/55V、这是正确的吗?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回复。 没错。 LM5121的负载将仅为保持电容器。 在这种情况下、我们需要重点关注的是 LM5121只提供电流、以便在非常长的时间内保持电容器。 电容器完全负载后、无需提供电流。 但是、考虑到保持电容器的电容值通常很大、应该如何鼓励我克服浪涌电流问题? 因为当我们将输入电压设置为所需电平时、LM5121将开始为自举电容器充电以驱动 MOSFET、并且当高侧 MOSFET 开始驱动时、将需要从电容器组获取大量电流。 在这种情况下、即使 LM5121也会被烧坏或严重损坏。 这是主要关注点。 希望大家明白这一点。 期待您的更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    感谢您的解释。 基于这种情况和浪涌电流的问题、LM5121绝对适合它集成的所有保护功能。 LM5121具有五种保护类型、可确保其在高瞬态期间的功能安全。 我将在下面简要介绍一下、详细信息可在数据表中找到。

    逐周期电流限制。 这种保护仅触发 LO 的下拉、并防止低侧开关因电感器饱和等条件而损坏。 (75mV 内部阈值)

    2.软启动。 通过 SS 电容器对软启动时间进行编程、可控制开关开始后的启动电流(和电压)过冲。

    3.浪涌电流限制。 在软启动和任何开关之前、自然功率周期也会通过电源环路产生高电流、尤其是在高电容情况下。 这种保护可以将断开开关的 GS 电压钳制在饱和区域。 SS 仅在 Vgs 通过此测试并达到阈值后触发。 (110mV 内部阈值)

    4.断路器。 如果瞬态过快、浪涌电流限制可能无法响应。 在这种情况下、断开开关可用作断路器、以快速关闭浪涌电流。 (160mV 内部阈值)

    5.断续模式。 此保护适用于异常短路和过载情况。 只要检测到电流限制一段时间、SS 和断开开关驱动电压将被拉低。 它将被锁存、直到经过编程的重新启动时间。

    我们有一个 LM5121参考设计、它还为4700uF 电容器充电(尽管它具有额外的电阻负载)。 它应该是您案例的良好参考。 https://www.ti.com/tool/PMP9372

    谢谢、

    银城