This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881 PSE

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23881EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987697/tps23881-tps23881-pse

器件型号:TPS23881

e2e.ti.com/.../tps23881-circuit.pdf

尊敬的

客户 使用 TPS23881来执行 PSE、使用 TPS2372-4来执行 PD 方案、每个网络端口使用4对线路电源、使用52V 电源、最大输出仅为82W、

PIN52英尺的自动自动检测已通过电阻接地、希望让 PSE 自动握手连接、识别功率级别、并让输出端口增加到110W 功率输出

如何通过软件配置将 PSE 端口输出提高到约110W?

并建议?提前感谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    为了增加 PSE 端口的最大输出功率、需要增加管制阈值。 TPS23881的管制阈值可高达每通道60W、因此4线对连接时最大为120W。  您甚至可以在 TPS23881EVM-008上使用 GUI 来设置更高的功率级别。  请告诉我 这是否有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 

    ,、TPS23881每通道的管制阈值可高达60W、因此4线对连接时的最大功率为120W,但如何设置寄存器数据?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我建议查看数据表中的9.6.2.35、它介绍了寄存器和位配置。 您还可以在 EVM GUI 上对此进行测试、  GUI 的第三个选项卡允许您直接写入寄存器 0x2A 和0x2B 以调整管制。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!