This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:隔离式直流/直流电源分层

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990180/lmg3410r070-isolated-dc-dc-powersupply-clairification

器件型号:LMG3410R070

你(们)好

我一直在努力使用4 个 LMG3410R070构建 H 桥。 有时、我会得到一个故障指示信号、并且始终从同一个 FET 获取该信号。 一次顶级之地。 没有理由怀疑温度过高(IR 摄像头最高可检测到65C)或电流过高(不超过4A)。 因此,我想知道我的电源是否有问题。

 由于布局情况、我为每个 LMG3410R070使用了1个 RKZ-2512S。 根据数据表、它们在 GaN 侧通过2*10uF + 100nF 进行去耦、并在靠近 GaN FET 的位置进行去耦。

我尚未添加18V 齐纳保护。 订购组件(顺便说一下、什么是可斜体保护齐纳二极管?)

如果有人可以从 LMG3410R070数据表中向以下行提供一些信息、我也会感兴趣

" 为了减少硬开关应用中的开关损耗、必须最大限度地减小隔离式电源或变压器的绕组间电容。"

我不相信我的开关损耗很高、因为我没有看到任何高温。 但是、这可能是我所看到问题的原因吗?如果是、您能否让我指向更合适的隔离式直流/直流电源

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您联系我们。 您是否为 EVM 提供5V 电压? 此 EVM 具有高侧和低侧隔离式电源、可生成栅极驱动器所需的12V 电压。 此外、EVM 上还应存在16V 齐纳二极管。

    它是否总是同一个 FET 有故障? 您是否曾尝试交换 EVM 以查看是否观察到相同的问题? 此外、如果您能够捕获高侧和低侧 PWM 以及开关节点波形、也会有所帮助。 这将有助于我们更好地解决问题。

    谢谢!

    此致、

    张一一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不使用 EVM、而是在自己的板上使用全 H 新娘。 这里是那个 H 新娘的1/4 (左上部分)

    正如我说过的、它由  RKZ-2512S 供电、由于我 没有看到过流或过压的任何主要原因、我现在正在研究 UVLO 的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、我没有针对5V ON /LPM 的上拉电阻。 而是直接将其拉至5V。 这不是问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marin、

    抱歉、我刚才意识到您正在使用定制的 GaN 卡。 我不熟悉 RKZ-2512S。 它是为高侧和低侧供电的隔离式电源解决方案吗?  

    目前、UVLO 或击穿导致的短路可能是两个疑似故障。 我之前提到过、要查看 PWM 信号和开关节点波形、这可以提供击穿是否发生的线索。

    此外、如果您可以共享完整的原理图、这也会有所帮助(或半桥、同时包含高侧和低侧器件)。 谢谢!

    此致、

    张一一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LPM 上的5V 电压不应该正常。

    此致、

    张一一