This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61045:TPS61045的输出电流异常

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989360/tps61045-abnormal-output-current-of-tps61045

器件型号:TPS61045

大家好、团队、
我在项目中使用 TPS61045、原理图见附件。 我的应用条件如下:

输入电压:4~5.5V、输出电压:16~17V。
2. L1:4.7uH LQH43CN4R7M03L;D1 MBR0530
3.我计算出的 TPS61045在我的应用中最大输出电流为29mA,实际最大电流消耗为~15mA。
是否可以帮助评估 SCH?

最近、我发现有几个 IC 的输出电压异常。 正常输出电压为~16.5V、电流为~ 10mA。 异常现象如下:

TPS61045的输出电压为~20V、测得的输出电流约为40mA。当我移除 L1时、L1的值从4.7uH 变为~0.1uH、实际测试负载消耗为~10mA。  
2.另一个 TPS61045输出为~14.5V、输出电流为~15mA、我删除了 L1、测得的 L1为4.7uH、实际测试负载消耗为~ 8mA、超过7mA 的电流消耗在哪里?

下面是一些困惑。

1、TPS61045输出电压和电流的原因与理论计算有何不同。
2.拆下电感器 L1后、用新的电感器替换了它、IC 工作正常、L1/4.7uH 的额定电流为750mA。
L1/4.7uH 是导致 IC 异常工作还是导致 L1/4.7uH 损坏?  
3.可导致 L1值改变的原因是什么?

我期待您尽快进行分析。
谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否在每个系统板中都看到了该问题? 电感器损坏、并且在更换电感器后两块电路板正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、
    感谢您的快速回复。

    是的、两个板看起来不错。


    TPS61045输出~20V、电流~ 40mA、IC 和电感器过热、我发现异常并关闭电源。 如果我不关闭电源、IC 和电感器可能会烧坏。 更换电感器后、IC 工作正常、电感器值变得小得多。

    电流~7mA 比正常 IC 大时、TPS61045的输出电压不稳定、为~14.5V、小于16.5V 的理论值。 将负载增加一点(~2mA)、输出电压将变为12V、芯片电流将增加~6mA。 更换电感器后、电感器的值正常、IC 正常工作。

    关于上述现象,我需要如何找出问题,你能给我一些建议吗?

    1.对于我的应用、LQH43CN4R7M03L 参数是否正常?

    2.如果负载持续增加、甚至超过理论最大电流、IC 将如何工作、是否烧坏?

    IC 的开关频率将如何变化? 超过1MHz 时、它是否会停止工作、或在低于1MHz 时继续工作? 此时 IC 对电感器的影响是什么?

    感谢您的支持!
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据您的描述、电感器的损坏似乎导致升压电路异常。 根据 IC 的工作原理和电流能力、此类损坏不太可能由 IC 造成。

    TPS61045不是固定频率器件、频率可能高于1MHz。 但>1MHz 频率不会损坏电感器、该电感器通常在其数据表中支持>10MHz 的频率。  

    我从电感器参数中看不到问题。 但电感器的数据表过于简单、没有太多信息。 我建议您可以从电感器供应商处获得一些支持、以解决电感器中会发生哪种类型的损坏的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、


    感谢您的快速回复。

    我想电感器损坏的原因可能是工作电流超过电感器的额定电流。

    BTW、在数据表第13页中、ILIM 的最大值(450mA)、
    IC 所需电流在哪些条件下会超过450mA?
    IC 是否会控制最大电流(450mA)? 如果超过450mA、IC 的工作状态是什么? 它是否会停止工作或需要更多电流才能工作?


    所选电感器的饱和电流必须满足中转换器的最大峰值电流
    在峰值电流控制中计算得出。 使用 ILIM 的最大值(450mA)进行此计算。

    感谢您的支持。
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、
    感谢您的快速回复。

    我想电感器损坏的原因可能是工作电流超过电感器的额定电流。

    BTW、在数据表第13页中、ILIM 的最大值(450mA)、
    IC 所需的电流在哪些条件下会超过450mA?
    IC 是否会控制最大电流(450mA)μ A? 如果超过450mA、IC 的工作状态是什么? 它是否会停止工作或需要更多电流才能工作?


    所选电感器的饱和电流必须满足中转换器的最大峰值电流
    在峰值电流控制中计算得出。 使用 ILIM 的最大值(450mA)进行此计算。

    感谢您的支持。
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果电流高于450mA、器件将停止开关、直至输出短路使 VOUT 电压低于 VIN。 但是、如果存在短路、IC 也会损坏。

    我想、如果您有电感器故障报告、以确认电感器是否因过流而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、
    感谢您的快速回复。
    我只想根据电感器的值缩小、我还没有故障分析报告。

    我仍在寻找导致 IC 上出现大电流的原因。

    有两种故障、电压输出不正确。
    一个具有高输出电压、IC 输出电流相对较大;
    另一个具有低输出电压、IC 输出电流稍大。

    影响输出电压的因素与理论计算值相差甚远。
    您能否帮助查看我的 sch、我的 sch 中的 CFF 为22pF、我的应用中是否存在22pF 的任何问题、我需要16~17V 的输出。

    BTW、如果 FB 为~0.1V、则 IC 的输出为~27V、即 IC 损坏?FB ~0.1V 的原因是什么。

    感谢您的支持。
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图与数据表相同。 我没有看到任何问题。 但请确保在17V 偏置条件下输出有效电容闭合至1uF。  

    如果 IC 未损坏、FB 电压由反馈电阻器和 VOUT 决定。 但您说 IC 正常。 您能否测量 VOUT 和 FB 的波形以仔细检查27V 输出和0.1V FB 引脚电压行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的快速回复。
    这是我实验的 IC、我测试了 FB 阻抗 对地短路、IC 损坏。

    我测试 了一个电流略大的 IC、我测试了 IC 的 PIN8、我发现主开关关断时间~80ns,它的导通时间是可以的。
    主开关关断时间为~80ns、对吧?  主开关的最短关断时间是多少。

    您能否帮助分析原因?IC 异常或电感器异常。

    在第8页中、关断时的最小时间为400ns、
    主开关保持关断状态、直到经过400ns (典型值)的最短关断时间、并且反馈电压再次低于基准电压。

    感谢您的支持。
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于此 升压电路、  请尝试更改 IC、然后再更改电感器以仔细检查问题是否由 IC 或电感器引起。  

    如果 IC 损坏、请卸下所有外部组件、然后检查所有引脚到 GND 的阻抗