主题中讨论的其他器件:LM7480
尊敬的团队:
客户询问此问题:
我们将在最大电源电压为+36V 的共漏极配置中使用 LM7480。 在 ISO 脉冲期间、输入端的最大负瞬态为-40V。 这意味着、在瞬态期间、C 到 A 的电压将瞬间产生76V 的差异。

LM7480数据表显示、负输入瞬态期间 C 至 GND 的最大额定值限制为70+VA。 在我们的系统中、这意味着 C 至 GND 的最大额定值将为+30V、在最坏的情况下、我们将具有+36V。 不过、数据表上也提到 C 至最大额定值为+85V、这意味着这不是问题。
![]()
![]()
我注意到、在 LM74700数据表中、这是以不同的方式通知的。 负瞬态期间没有单独的 C 到 GND 限制。 两个芯片在理想二极管功能方面看起来非常相似、因此我想知道为什么其他芯片在负瞬态期间具有单独的 C 到 A 限制、而另一个芯片没有。
![]()
那么、如果 C 至 A 在负瞬态期间为76V、我们的 LM7480有问题吗?或者、确保 C 至 A 保持<85V 是安全的吗?
此致
Jorgen