尊敬的 TI 团队:
我围绕 BQ25302设计了一个充电器电路。
原理图:

观察结果:
输出电压设置为4.2V、并连接单节手机电池
输入电压保持在5.4V 直流电压
我看到充电停止、在充电几分钟后输入电流变为零。
就像它以420mA 的电流开始、然后它达到350左右、然后停止、随机数秒或数分钟后、它会再次返回几秒钟、然后关闭。
当它关闭时、输出电压为4.079V
当它再次启动时、它显示4.193V @大约为353mA
这种行为的原因可能是什么?
也请查看我的 PCB 布局:


谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我围绕 BQ25302设计了一个充电器电路。
原理图:

观察结果:
输出电压设置为4.2V、并连接单节手机电池
输入电压保持在5.4V 直流电压
我看到充电停止、在充电几分钟后输入电流变为零。
就像它以420mA 的电流开始、然后它达到350左右、然后停止、随机数秒或数分钟后、它会再次返回几秒钟、然后关闭。
当它关闭时、输出电压为4.079V
当它再次启动时、它显示4.193V @大约为353mA
这种行为的原因可能是什么?
也请查看我的 PCB 布局:


谢谢你。
问题很可能是电池和电路板之间的导线存在。 BAT 感测迹线是有益的、因为它是一个感测迹线、可以尽可能靠近电池连接。 布线阻抗不会与这些导线相同。 在这里、我们必须考虑导线阻抗、布线阻抗、电池内部阻抗以及电池和电路板之间是否存在 CHG/DSCHG FET。
所发生的情况很可能是较大的 IR 压降、足以触发再充电阈值。 一旦充电停止、IR 压降被移除、如果这会导致足够的压降、从而达到再充电阈值、那么您将观察到您看到的行为。