This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:IC 在充电时进行切换

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989700/bq25302-ic-getting-switched-while-charging

器件型号:BQ25302

尊敬的 TI 团队:

我围绕 BQ25302设计了一个充电器电路。

原理图:

观察结果:

输出电压设置为4.2V、并连接单节手机电池

输入电压保持在5.4V 直流电压

我看到充电停止、在充电几分钟后输入电流变为零。

就像它以420mA 的电流开始、然后它达到350左右、然后停止、随机数秒或数分钟后、它会再次返回几秒钟、然后关闭。

当它关闭时、输出电压为4.079V

当它再次启动时、它显示4.193V @大约为353mA

这种行为的原因可能是什么?

也请查看我的 PCB 布局:

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电停止时。

    我已检查 rgen 输出是否为3.88V - 3.98V  

    EN 引脚:1.2V-1.35

    STAT 引脚:2.5-2.9V

    当充电接通时、 Rgen 为4.88V

    EN:0.08V

    STAT:0.07V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      当充电电流打开时、您好像处于 CV 阶段、这会导致充电电流逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐减少、直至其终止。 在充电器 IC 感应电池电压和实际电池之间的路径中的某个位置有太多的阻抗。 通过布局将 BAT 引脚尽可能靠近电池连接以避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1.请检查从蓄电池到蓄电池感测引脚的距离是否为~12mm?

    2.我是否应该尝试连接一根短线直接连接、看看它是否有所改进?

    3.使用1.5英寸导线(见下文)连接电池是否会出现问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题很可能是电池和电路板之间的导线存在。 BAT 感测迹线是有益的、因为它是一个感测迹线、可以尽可能靠近电池连接。 布线阻抗不会与这些导线相同。 在这里、我们必须考虑导线阻抗、布线阻抗、电池内部阻抗以及电池和电路板之间是否存在 CHG/DSCHG FET。

    所发生的情况很可能是较大的 IR 压降、足以触发再充电阈值。 一旦充电停止、IR 压降被移除、如果这会导致足够的压降、从而达到再充电阈值、那么您将观察到您看到的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    明天我将尝试使用更粗的电线和更短的电线、并让您知道结果。

    由于充电器是高频 DC_DC 类型、路径阻抗是否是一个问题?

    请帮我对 PCB 布局进行重要回顾吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才注意到的另一件事是、我在 BTST 中使用了0.1uF 电容器、而不是47nF 电容器。 这也可能是一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了连接到电池的较短和较厚的导线、行为是相同的。

    如果我不放电、LED 会闪烁、还是会熄灭? 它将保持关闭几秒钟、然后开始以大于1Hz 的频率快速闪烁、然后闪烁、不停地闪烁。

    请帮我提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

      我希望 STAT 快速闪烁。 这是因为充电器正在为输出电容器充电(没有电池)。 电容器只有10uF、因此它们可以快速充电和放电、因此 STAT 将在达到满电时亮起、终止、然后下降至再充电阈值。 一旦达到再充电阈值、充电将再次启用、并且循环重复。 是的、您应该为 BTST 使用47nF 电容器