This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:恒定电流工作正常、但恒定电压不工作

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987498/bq24620-costant-current-work-ok-but-constant-voltage-not

器件型号:bq24620

你(们)好

我们使用 BQ24620器件进行了新的寿命 PO4的 Bat 充电设计。

我们使用:

R1:5.49K、R2:39K、(14.6VBAT) R7:261k、R8:10K (0.6Amp)

输入电压:14.8V

VBAT:14.6V

当我们连接 Bat 时、开始使用电压为13.6的恒定电流充电、但当电压达到14V 时、充电会关闭并打开... 处于状态的 LED 快速打开/关闭... PG 始终关闭(VCC 正常)。

为什么您认为没有使用恒定电压完成周期、最终关闭电荷?

我的电压中有噪声... 我在这里向您发送图像

这里也会向您发送 Bat 的电流... 当更改为开/关时...

您能否向我发送一封电子邮件以发送原理图?

谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您的终止电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar。

    最终电流为0.053A、但正如您在电流的图像中看到的、电流从0.587脉冲到0.036。

    我认为原因是、我们在+BAT 中的电压峰值会传输到 PWR 电源、因为我们使用二极管连接+BAT 和+Adapter、以便在 PWR 电源关闭时将负载连接到 BAT ...

    我们将电源更改为27.6V 的其他电源、并且 Bat 充电会在整个周期内正常工作。

    如果我们将 Cin 和 Cout 更改为非常低的 ESR、您认为我们可以消除+BAT 中的噪声?

    实际上、我们使用的是 CL32B106KBJNNWE、它是、在 Cin 中为2、在 Cout 中为2。 但是、正如您可以看到的(在第一幅图像中)、噪声很高!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款降压充电器、需要在输入电压和电池电压之间留出余量。 这在数据表中被定义为睡眠比较器。 您的问题是、充电器由于输入电压过低而进入和退出睡眠模式、您只能在电池电压上升时在充电周期结束时观察到这一点。 在数据表中、我们建议输入电压比电池的最大充电调节电压高1.5V 至2V。 (数据表的第10节)增加输入电压将解决您已经观察到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar。

    是的、我们使用17.6V 进行测试、BQ62620的周期是正确的。

    我们只能详细了解如何降低 VBAT PACK+中的噪声。

    我们正在使用:

    VIN = 17.6

    Vout = 14.6

    ICharg = 0.8A

    ITerm = 0.080A

    R1 = 5.49k Ω

    R2 = 39k Ω

    R7 = 261k Ω

    R8 = 13.3k Ω

    我们实际上使用的是 LOUT = 8.2uH 和 Cout 20uF (C12 - 10uF 和 C13 - 10uF)。

    我们将 使用 LOUT = 33uH 和 Cout 4.4uF (C12 - 2.2uF 和 C13 = 2.2uF)进行测试(明天我们将收到新组件)。

    我希望通过更改来降低噪声... 或者您的想法是什么?

    在这里、您可以看到实际噪声...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的布局可能不准确。 可能的问题可能是您如何布线接地回路、以及来自另一条布线的噪声是否耦合到正在测量的该布线上。