This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:电源管理论坛

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, LMR36006, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989401/tps54360b-power-management-forum

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:TPS54360LMR36006LMR36015

尊敬的 TI:

我正在为与 EMC 相关的学术项目开发 DCDC 电源。 我在 PCB 上构建的此设计可将24V 转换为3.3V 并提供500mA 电流。  我们正在努力满足 CISPR 25 5类发射要求、但每次我们进行传统工作所需的更改时、我们都会看到噪声大幅增加、振铃增加。 最初、我们以680kHz 的频率运行电源、但我们将其提高至大约800kHz、我们看到了清洁开关、但它仍然没有按照我们预期的方式对 EMC 对策作出反应。  

我希望与熟悉此 IC 的 AE 交流、以获取他们对设计的意见。

谢谢你

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请参阅有关 EMI 的文章系列: http://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php

    降低辐射 EMI 的要点包括:

    (1)在功率级下使用一个 GND 层(层内间隔非常低、例如4mil);

    (2)使用屏蔽式电感器、将屏蔽端子(绕组结构的任何一端位于绕组结构的内部或底部)连接到 SW;

    (3)使输入陶瓷电容器靠近 FET、以最大限度地减小可能导致 SW 电压过冲和振铃的寄生电感。 有关功率级布局的最佳实践、请参阅应用手册 snva803。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我希望与应用工程师会面、向他们展示我看到的内容。 我更担心传统上改善 EMC 问题的做法似乎会对发射产生负面影响、我希望确保在设置控制器时不会出现问题、从而使其运行异常。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送原理图和布局、我将进行查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我包含了原理图和布局布线的第一层。 第二层为实心 GND。 24V 输入来自一对 LISN、电阻负载连接到3.3V 输出、以消耗500mA 的电流。 在该原理图中、设置为以680kHz 的频率切换、但我还尝试将开关频率更改为800kHz。 我一开始就没有缓冲器、输入电感器和屏蔽电感器、但也尝试了所有这些东西以及其他东西来降低辐射。 我只是想确保我已经设置了正确设计的基本配置、并且它不会以某种时髦的状态运行。

    如果您有任何见解、我们将不胜感激。

    谢谢、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。 我们还有 TPS54360 Excel 快速入门计算器-值得一试: https://www.ti.com/product/TPS54360#design-development##design-tools-simulation

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关原理图的一些注释:

    如果这是500mA 设计、则3.5A 转换器实际上并不合适(它将在轻负载条件下以 DCM 模式运行)。 请考虑改用 LMR36006或 LMR36015。

    电感器的额定电流为0.9A、但这是一个峰值电流限制为5.5A 的3.5A 转换器。 检查电感器饱和。

    无需两个 RC 缓冲器-一个从 SW 到 GND 的 RC 就足够了。

    输入滤波器需要阻尼-在功率级输入端(滤波电感器的右侧)连接一个10uF 电解电容器。

    68nF 看起来像是一个高补偿电容、并在 COMP 节点上设置一个较大的 RC 时间常数、从而减慢瞬态响应稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就布局而言、输入电容器离 IC 太远。 它需要尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚、例如 R19当前所在的位置。 此外、反馈电阻器应位于 IC 上(使反馈走线尽可能短)。

    此外、在第2层上保持一个实心 GND 层、并使用功率级组件与顶层保持4mil 的距离。

    此致、

    Tim