This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53211:跳跃模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988948/tps53211-skip-mode

器件型号:TPS53211

您好!

我想知道器件是如何在跳跃模式或 CCM 下运行的。

取决于电感器电流或输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     TPS53211使用低侧 FET 的 Rdson 感应来检测零电流、并使低侧 FET 的匝数来提高轻负载效率。   

    为了跳过脉冲、当 Vout 由于轻负载而变大时、FB 电压会变大、从而控制内部误差放大器的输出并用于跳过脉冲。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanabalan、您好!

    请检查波形和原理图。

    我知道死区时间是由 HS 和 LS Vgs 电压进行自动自适应控制的。

    Vgs 波形看起来像击穿、您对波形和原理图有什么评论吗?

    CH1:高侧 VGS

    CH2:低侧 VGS

    通道3:3.3V 输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不、这看起来不像击穿。  您可以 在通道2波形中看到"低于阈值穿越频率"、即开关节点电压开始下降、这表示低侧 FET 在高侧驱动器上升之前以及高侧栅极驱动器达到 MOSEFT 阈值电压之前关闭。

    是从 UGATE 引脚获取的 UGATE 波形还是两个顶部 FET 栅极驱动器之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将首先关闭此项,如果您有任何进一步的疑虑,请告知我们。  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我已联系 BU 并通过邮件讨论了该问题、感谢您的支持、我们可以关闭该主题。