This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:最大功率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988709/lm5170-maximum-power

器件型号:LM5170

大家好、我们希望了解有关 每 通道可提供500W 或更高功率的开关的数据表声明。 我们希望澄清允许的最大值。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您发帖。 LM5170基本上是一款具有 MOSFET 驱动器的 PWM 控制器。 基本上、功率能力没有硬性限制、最大功率实际上受 MOSFET 选择、电感器可用性和热管理等外部组件的限制。  驱动器能够很好地驱动并联 FET。  在双相中,我们的客户将其用于1kW,以及用于具有更好冷却效果(如水冷却)的更高功率级别。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我是否可以假设问题已解决、以便我现在可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao